Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Delta Electronics provee sistemas UPS para centro comercial MEGA en Ekaterimburgo
Fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS) garantizan la operación continua de sistemas de protección contra incendios y pasillos rodantes en uno de los más grandes centros comerciales en la capital de los Urales
Ya hay 14 centros comerciales de la cadena MEGA en Rusia. El centro comercial en Ekaterimburgo ocupa un área de más de 130.000 m2 y alberga aproximadamente 175 tiendas. La capacidad total del centro comercial es de 4 millones de clientes.
El objetivo principal del proyecto era garantizar la operación continua del sistema de protección contra incendio. Este es uno de los sistemas críticos para una instalación grande que se diseñó para recibir un grande número de visitantes. Las vidas y la salud de las personas dependen de ello, en caso de que una evacuación sea necesaria. El proyecto ha instalado cinco UPSs Modulon Serie NH Plus con capacidad de 120 kVA para suministrar al sistema una fuente de alimentación ininterrumpida. El diseño modular significa un mantenimiento tranquilo y fácil expansión. Otras características distintivas del UPS NH Plus incluyen una estructura modular con capacidad de cambio en caliente, que permite la sustitución de módulos de energía sin interrupciones en el suministro de energía, redundancia en el módulo y en los niveles del sistema, así como mantenimiento integrado y conmutador de derivación estática. Esta UPS permite la operación en modo de batería por una hora, que es suficiente para la evacuación de emergencia de clientes y empleados del centro comercial.
"El principal objetivo de este proyecto era garantizar la seguridad y la conveniencia de los clientes y de los empleados de uno de los más grandes centros comerciales de la región. Por este motivo, dedicamos tanta atención a la elección del proveedor de UPS. Consideramos la confiabilidad del sistema, así como la experiencia de la compañía para implementar proyectos grandes", dice Maria Kryazheva, Gerente de Desarrollo de Negocios de Spectrum RS. Elegimos las soluciones de Delta Electronics, principalmente debido a la posición de liderazgo de la marca en el mercado y al hecho que la compañía ya ha demostrado ser una proveedora confiable y responsable."
Además de esto, el proyecto también suministra energía ininterrumpida a los pasillos rodantes del centro comercial. La compañía ha instalado seis UPSs Ultron serie HPH trifásicos con capacidades de 30 a 40 kVA. Estos UPSs de conversión doble tienen un factor bajo de distorsión armónica y alta eficiencia, que alcanza 96% en modo de conversión CA-CA, y 99% en modo ecológico. La confiabilidad del sistema aumenta debido a la redundancia N+X, mientras un rango amplio de tensión de entrada permite que la UPS opere en entornos eléctricos adversos y también extiende la vida de la batería. Tras la instalación de este sistema, el tiempo de ejecución reserva de los pasillos rodantes alcanzó 20 minutos. Esto permitiría a los clientes de MEGA usar los pasillos rodantes mismo durante interrupciones en el suministro de energía en el centro comercial.
Cadena MEGA de centros comerciales
Los centros comerciales MEGA son un proyecto de IKEA Centres Russia, que es responsable por el desarrollo y la gestión del patrimonio inmobiliario de IKEA en el país. IKEA Centers Russia forma parte del Grupo IKEA. Actualmente hay 14 centros comerciales MEGA en 14 de las más grandes regiones de Rusia. Todos los centros comerciales MEGA poseen una tienda IKEA. Los centros comerciales MEGA en Rusia fueron frecuentados por 265 millones de personas durante el año fiscal de 2016 (1 de septiembre de 2015 a 31 de agosto de 2016).