Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
UPS Delta protege nuevo centro comercial en Bratislava, Eslovaquia
![](/media/images/other/success-story_retail_shopping-mall-in-slovakia.jpg)
La prevención de cortes de energía es una preocupación operativa fundamental para todos los centros comerciales. Numerosas tiendas, gimnasios y restaurantes ubicados en el centro comercial dependen de la energía confiable y estable para ofrecerles a los clientes un servicio de alta calidad. Las MCIS de Delta han provisto al Bory Mall con el UPS Ultron DPS de 300 kVA, que proporciona una solución muy rentable que suministra una tecnología de última generación y, lo más importante, hasta un 96% de eficiencia AC-AC.
Las MCIS con su socio local suministran una solución completa con UPS de 300 kVA y baterías Exide Sprinter instalados en un rack de baterías EBC TJH. El rendimiento proyectado es más que suficiente para la fuente de alimentación del edificio, que pronto complementará al gran centro de ventas minoristas.
Gracias a su topología avanzada y su rectificador IGBT, el DPS Ultron de Delta ofrece un increíble 96% de eficiencia AC-AC para un rendimiento líder en la industria. Esta alta tasa de eficiencia AC-AC es crítica, ya que representa una cantidad significativa de energía ahorrada. Otro producto a destacar es el factor de potencia de salida de 0,9 y un factor muy bajo de THD (i) de menos del 3%, que protege la inversión. Todos los sistemas sensibles están garantizados por energía limpia, y el sistema UPS está instalado en línea para aumentar la calidad de la energía y la expectativa de vida.
Un sistema de gestión inteligente de baterías ofrece el prerrequisito para una alta disponibilidad y un diseño de fácil mantenimiento, y el uso de componentes de alta calidad significa bajos costos de operación. Además, el control inteligente de velocidad del ventilador contribuye con el bajo costo de la energía. Delta ha mejorado el diseño de gestión de las baterías, los ventiladores intercambiables y la facilidad de mantenimiento. La configuración Hot Standby y la redundancia N + X aumenta la confiabilidad del sistema.
Entre los criterios que llevaron a la decisión del cliente para ir con las MCIS Delta y su socio local fueron la excelente relación precio/ valor, la alta calidad y confiabilidad del producto, así como la rápida instalación, completada en tan sólo 7 semanas. Las MCIS Delta también fueron capaces de ofrecer una garantía más larga junto con un contrato de servicio, que expresa una gran confianza en las superiores soluciones de producto de Delta y un fuerte deseo de mantener una asociación a largo plazo con los clientes.
▲ El sistema UPS de alta eficiencia de las MCIS Delta asegura un suministro de energía estable, inclusive cuando se producen problemas externos.