Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Delta Electronics Equipa importante Red de Venta al por Menor en Rusia con Soluciones UPS
![](/media/images/other/success-story-retail-2.jpg)
Como uno de los mayores minoristas de Rusia, el cliente de Delta ocupa un lugar de liderazgo en el número de tiendas y locales. A partir de 2018, el minorista tiene 16.690 puntos de venta, incluyendo 12.503 tiendas de barrio, 244 hipermercados, 213 tiendas y 4.000 tienda de ultramarinos en 2.808 localidades en toda Rusia. La red minorista es clasificada entre los 250 mejores minoristas globales por Deloitte Global, la mayor empresa de consultoría de gestión del mundo.
Las tiendas de la red al por menor necesitaban soluciones UPS para equipos de venta al por menor y caja registradora, que es el elemento más importante para una operación exitosa de punto de venta. Estos dispositivos se exponen a cargas intensivas y también están sujetos a estrictos requisitos de velocidad y duración de operación ininterrumpida en supermercados al por menor con un gran flujo de clientes. Especialistas técnicos minoristas tienen alta demanda de equipos. Al elegir un socio, los principales factores fueron la calidad de punta del producto, la confiabilidad y la posibilidad de soporte técnico extendido. Se ha prestado especial atención a la presencia de un socio de servicios autorizado o de un integrador de sistemas capaz de suministrarlo.
El minorista comenzó a colaborar con Delta Electronics hace varios años, cuando la empresa equipó su centro de datos con las soluciones de UPS, garantizando su buen funcionamiento. Se instalaron el UPS NH Plus de Delta (serie Modulon), que presenta una alta eficiencia de más del 94%, módulos de energía de intercambio en caliente y redundancia paralela N + X.
Cuando surgió la necesidad de conectar equipos al por menor y caja registradora a la solución de UPS, los representantes del minorista decidieron involucrar a Delta Electronics. Hasta ahora, se han instalado 600 UPSs. Un total de 4.600 UPS de la serie VX-600 pertenecientes a la familia Agilon, con capacidad de 600 kVA, serán entregados a todas las regiones rusas como parte del proyecto. Gracias al Regulador Automático de Voltaje (AVR), los UPSs soportan niveles estables de tensión de salida y suministran alimentación de alta calidad a cargas más altas. Debido a un amplio rango de voltaje de entrada, los UPS pueden operar en redes inestables, lo que reduce el número total de situaciones en las que el sistema alterna de energía de línea a batería en caso de falta de energía.
"Estamos comprometidos en atender las crecientes necesidades y los deseos de nuestros clientes. El flujo de clientes está aumentando constantemente, lo que significa que cualquier interrupción en la operación de cajas registradoras puede llevar a líneas largas. El buen funcionamiento de los equipos de venta al por menor y la caja registradora es una garantía de que vamos a obtener clientes fieles. Cuando estábamos buscando las mejores soluciones de UPS, decidimos ponernos en contacto con Delta Electronics. El costo ideal de la solución y su alta calidad también fueron factores decisivos para la elección del equipo de este fabricante", observó un representante de la red al por menor.
La familia de la serie Agilon VX es un UPS interactivo de línea con un controlador de microprocesador. Las soluciones UPS de esta serie ofrecen protección confiable contra sobretensiones en caso de falta de energía para PC, monitores, cajas registradoras y otros equipos electrónicos sensibles usados por pequeñas empresas o en oficinas domésticas. Los UPS de la serie Agilon VX presentan la siguiente capacidad nominal: 600/1.000/1.500 kVA. El Régimen de Voltaje Automático (AVR) incorporado proporciona estabilidad de la tensión de alimentación en las cargas. Gracias a la pantalla LCD, software inteligente para el apagado automático adecuado de los PC conectados y excelentes especificaciones, estos UPSs garantizan una protección confiable de datos.
![]() |
![]() |
▲ Serie de UPS NH Plus |
▲ Serie de UPS VX |