产品清单
台达NT系列UPS守护高原高寒群众生命安全

台达提供的NT系列工业级不间断电源(UPS)系统被西藏阿里地区某医院选中,为其重要医疗设备和医院核心基础设施,提供稳固、可靠的不间断电源保障。这所医院地处海拔4500米青藏高原深处,高寒缺氧对UPS电源设备提出了更高要求。台达NT系列UPS具有优异的技术性能,在高海拔、高寒地区有过大量的应用经验,供电系统出现状况时,NT系列可为计算机断层 (CT) 扫描仪和X射线等医疗设备提供可靠的紧急供电,保障病患生命安全。
阿里地区位于我国西部边疆,边境线长约1000余公里,是喜马拉雅山脉、冈底斯山脉等山脉相聚的地方,高寒缺氧、地广人稀,34万平方公里土地,仅有不到12万人。阿里地区医院承担着地区群众、游客、务工及其他人员的保健诊疗及急救。随着人民群众对医疗服务的更高要求,医院进行改建、扩建医疗服务设施,以期提升医院软硬件实力。由于地理位置的特殊性,医院在选择UPS产品时,比一般的医用环境更加严苛,除了常规的可靠性、稳定性,在高寒缺氧、高海拔环境下的正常运行能力,也需要经受考验。
为此,台达提供了NT系列120 kVA和200 kVA两个功率段的UPS产品。NT系列作为工业级UPS,可针对各种应用环境自定义输入/输出额定电压的三相UPS,其N+X并联冗余或系统扩充,确保关键负载时的电力稳定性与可靠性。即使在100%的不平衡负载状况下,NT系列UPS也能持续为机器运作提供保护,并节省营运成本,加上超高的可靠性及高密度设计,成为高寒、高海拔地区的用电安全保障的提供理想选择。
台达NT系列UPS采用先进的IGBT高频切换正弦脉宽调变技术设计,这使得UPS具备了供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小及寿命长等优点。此外,藉由微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目,NT系列UPS的系统也更为安全可靠,极大的保证了医院的用电可靠性。
医疗设施需要非常可靠的电力保障系统,确保医院关键设备和设施更有效率、更安全的运行,由其是西藏阿里这种自然环境恶劣的地区,稳定、可靠的UPS系统,可以让病患获得更稳妥而完善的保障。