产品清单
台达有源电力滤波器 (APF) 解决吉林大医院的电能质量问题,彻底消除谐波对医院配电稳定性与安全性的影响
![](/media/images/other/ss--healthcare-3.jpg)
行业背景
医院是挽救的生命的场所,可靠的配电是病人健康的保证,对供电的连续性和可靠性有着非常严格的要求。医疗场所中的0类场所自动恢复供电时间 t≤15s;1类场所自动恢复供电时间 0.5s≤t≤15s;2类场所自动恢复供电时间 t≤0.5s。
医院是挽救的生命的场所,可靠的配电是病人健康的保证,对供电的连续性和可靠性有着非常严格的要求。医疗场所中的0类场所自动恢复供电时间 t≤15s;1类场所自动恢复供电时间 0.5s≤t≤15s;2类场所自动恢复供电时间 t≤0.5s。
在人们的传统印象中,医院的配电系统的电能质量问题并不是很引人注目,那主要是因为以住医院中的设备线性负载居多。然而,近年来许多医院中新增加的医疗设备,比如:X光机、CT机、磁共振等等,都是谐波含量极高的负载,在运行过程中会对系统形成冲击,已经恶化了医院的配电系统的电能质量。为了保证医院配电系统的安全性,进行相应的谐波治理是势在必行。
为了提高供电可靠性,UPS在医院也有越来越多的应用,而UPS大多是6脉或12脉整流, 仍然会向电网注入大量谐波,影响电网的稳定性。
项目
吉林某医院 / 内蒙古某医院
问题描述
医院的谐波导致照明灯波动,CT、磁共振、心电图等精密设备量测时出现干扰信号,测试精度降低,从而影响到医生对于病人病情的准确把握。同时大量的谐波使整个医院的配电系统稳定性降低,容易诱发跳闸停电等重大安全事故,因此对医院的谐波治理是非常必要的。
解决方案
治理方案如下图所示,针对现场工况与前期测试评估,在低压配电系统低压集中侧接入 APF,该项目使用PQMA-380-75-4模块12个,示意如下图所示。
治理效果
APF投入效果非常明显,数据如下表所示。
APF投入前后电流波形与THD如下图所示。
APF投入前后电压波形与THD如下图所示。
项目总结
APF 在吉林大医院投入使用后,照明系统更加稳定,仪器测试时没有再出现过大的杂讯干扰,机器稳定性提高,故障维护频率降低,彻底消除了谐波对医院配电稳定性、安全性的影响。