产品清单
台达为俄罗斯某顶尖制药公司升级 UPS 解决方案

Akrikhin 是俄罗斯一家大型的制药公司,专门生产高端药品。该公司的办公室设置在莫斯科,工厂则设置在库帕夫纳。两处数据中心的备用电源系统过去都没有集中化,仅于服务器旁分别安装了数台 UPS 作为备用电源。为了更容易管理及实现更高的可靠性,该公司希望实现数据中心备用电源系统升级并加以集中化。
对于这个集中化的电力备援系统,Akrikhin 制药公司设定了很高的需求,包括三相电源搭配 N + 1 备援,并且要能够在最高负载的情况下提供备用电源达20分钟。由于数据中心的可用空间有限,因此也要考虑到方案的占地面积。在这些条件约束之下,Tempesto 和 IBS Platformix 所建议的解决方案是采用台达的 Modulon HIFT (海福) 系列模块化UPS。除了安装 UPS 之外,升级计划也包含更换开关设备,建立屏蔽旁路,以及铺设新的电缆线。
台达 Modulon HIFT (海福) 系列 UPS 所采用的备援设计,帮助其具备高可用性和可靠性,支持热插入的电力模块也能够在不中断作业的情况下进行维修。该模块设计可以依据业务需求而轻松扩充额定功率,保证了在运维成本上,台达 HIFT (海福) 系列UPS提供了总拥有成本相对较佳的解决方案。
“将 UPS 系统集中化,可以更轻松监控及更快速响应紧急状况。”Akrikhin 制药公司的 IT 基础架构主管 Roman Kadykov 说,“这也是我们决定采用台达模块化UPS系统解决方案的原因。台达的解决方案可为我们数据中心提供高质量电力,预防电力中断。”同时,台达俄罗斯的营销经理 Anastasia Kiseleva 表示:“现在,两处的UPS系统实现了统一及升级,帮助 Akrikhin 制药公司实现了对昂贵的服务器设备的保障,不会因为停电而发生数据丢失或是设备损坏。”