产品清单
台达为圣彼得堡儿童医疗机构提供不间断电源系统
![](/media/images/other/successful-story-russia-delta--provides-ups-at-the-research-institute-of-childrens-infections-in-st-petersburg.jpg)
全球电源管理与散热解决方案的领导厂商台达,近期在俄罗斯圣彼得堡为联邦医学暨生物中心(FSBI)儿童感染科学研究机构完成了不间断电源(UPS)系统的安装计划。通过对核磁共振造影、计算机断层扫描仪、CCTV 系统、火警系统、照明及排烟系统等关键医疗设备和设施采用台达HPH系列UPS,来提升该医疗机构的可靠运作。
为确保达到FSBI对电力保障的要求,台达提供了HPH 系列UPS系统,当医疗机构发生电力中断时,可提供长达15分钟的电力供给。HPH系列能够有效提升能源使用效率与极致可用性,是客户达成总拥有成本 (Total Cost of Ownership, TCO) 优化的理想解决方案。同时,具备三电平IGBT拓扑技术,可发挥96%的AC-AC效率及99%的节能模式效率,提供全额定功率 (输出功因=1,kVA=kW),可在不降低UPS额定功率的情况下,提供最大功率给负载。在灵活性方面,HPH系列可进行优化单机、N+X或热备份配置,60-120kVA机型同时内置可达2N可靠性等级的同步处理器。最多提供4台 (最多480kVA)并联扩充,不需要额外硬件。可调式充电电流与电池电压则有助于针对不同电池类型进行调整,且灵活的电池数量可使优化电池投资。这些特性全方面地满足了FSBI的要求。
负责此项目实施的Spectr RS公司营销专员 Darya Borok 表示:“我们认为台达提供的UPS解决方案是同级之最,因为兼顾了最大可用功率、无与伦比的能源效率,以及各种有利于医疗设施的因素。医疗设施需要非常可靠的电力保障系统,确保医疗中心更有效率地运作,并让这些小小病患获得更完善的照护。”
俄罗斯现在十分重视国家医疗保健体系的现代化。该国政府的重点计划包括落实专门化IT解决方案,帮助医疗机构更有效地运作,并提升病患照护质量,FSBI 即是这些医疗机构之一。FSBI 自 1927 年起开始运作,专门研究儿童感染疾病,是俄罗斯最悠久的研究中心。如今,该机构不仅为罹患感染疾病的儿童提供医疗协助,同时从事研究工作,为医疗科学带来宝贵的贡献。