产品清单
葛兰素史克选用台达 UPS 解决方案确保俄罗斯工厂可靠供电
![](/media/images/other/ss-healthcare-pharmaceutical.jpg)
全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,近期为葛兰素史克生物医学公司 (GSK) 位于俄罗斯的工厂安装了Ultron DPS 160-200 kVA系列UPS,替换其陈旧的UPS更提供可靠的电力保障。
台达 Ultron DPS 系列 UPS 自2012年在全球市场上市以来,已经受到各界客户的肯定与赞许,在多个行业获得广泛应用,例如医疗、市政、电信、制造、金融等,DPS都担负其中关键设备的电源保护。Ultron DPS 系列为三相不间断电源系统,配备绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 整流器的双重转换技术,并有N+X 备援功能,提供更出色的系统可靠性。而广泛的输入电压范围,则可确保UPS能在供电系统不稳时正常运作。此次为GSK俄罗斯工厂提供的Ultron DPS 160-200 kVA系列,更搭配了柴油发电机确保提供可靠的电源保护。
为了避免对工厂生产可能造成的不良影响,GSK在选择 UPS 品牌时,着重于供货商是否能在有限的时间内完成升级作业,并在安装期间将联网生产设备的停机风险降至最低。在经过4周的准备期之后,台达的工程师仅花数小时即完成UPS的安装与启动电力系统,同时确保了GSK工厂联网设备的可靠运行。
GSK俄罗斯工厂的公共设备工程师 Ilya Kolomiyets 表示:“台达为关键设备提供的UPS产品在业界拥有良好的声誉,他们的解决方案持续为客户创造价值,提供优异的电源保护、绝佳的能源效率以及同级最佳的总体拥有成本。特别需要强调的是,由台达提供的解决方案能完全满足 GSK的需求与期望,在升级UPS设备的同时,确保了关键设备的备用电源。我们非常感谢台达在这么短的时间内完成 UPS 的升级安装,为我们提供高质量的解决方案。”