История успеха: ЦОД на территории международного аэропорта г. УханьЧасть 1 – Мега ЦОД применяет решений Delta для архитектуры POD

Строительство крупного ЦОД с использованием решений Delta для архитектуры POD
Администрация города Ухань, который называют «воротами девяти провинций», решила превратить его в «интернет-ворота всего Китая». За последние годы в Ухане развернули деятельность много китайских и международных интернет-гигантов. В их числе — команда проекта строительства Зоны экономического развития аэропорта Ухань (WAEDZ). Ей поручено построить «порт сетевой безопасности», который еще больше укрепит преимущества Уханя как экономического и географического центра Китая и превратит город в первый «национальный форпост сетевой безопасности» КНР. Зона экономического развития стала привлекательным объектом для инвестиций со стороны крупных частных корпораций. Для компании Wuhan Zhongwei Yifang Big Data Technology Co., Ltd. этот проект стал одним из первых. В серверном зале нового ЦОД будет смонтировано около 20 тысяч шкафов с оборудованием.
Первый этап проекта официально стартовал в мае 2018 года. Решение Delta для архитектуры POD состоит из источников бесперебойного питания, стоек высокой плотности, кабельной системы, блоков распределения питания, системы изоляции температурных зон и системы управления инфраструктурой ЦОД (DCIM). Комплексное решение отличается высокой надежностью и энергоэффективностью, а также простотой обслуживания; его мощность легко масштабировать в случае необходимости.
▲ На церемонию сдачи первой очереди Wuhan Airport Data Center Base компания Delta пригласила 30 медиакомпаний, которые стали свидетелями пуска крупнейшего международного ЦОД в Центральном Китае.
POD лишена многих недостатков, свойственных традиционной архитектуре ЦОД (высокое энергопотребление, неудобства в эксплуатации и продолжительные сроки строительства), поэтому неудивительно, что она становится новым трендом в строительстве центров обработки данных. Решение Delta для архитектуры POD отличаются тщательно продуманной конструкцией; они собираются и испытываются в заводских условиях, что существенно упрощает их монтаж и пуск в эксплуатацию. На строительной площадке инженерам Delta остается только установить на место готовые модули и обвязать их по стандартной технологической схеме. Этот метод строительства значительно упрощает монтажные работы, сокращает сроки и снижает общую себестоимость. На первом этапе проекта специалисты Delta смонтировали 10 узлов доставки (POD) и 2318 шкафов, а также оборудовали генераторные помещения. Для решения таких задач, как мониторинг температуры и влажности в каждой помещении, сигнализация утечки воды из системы прецизионного охлаждения, контроль за показателями напряжения, сопротивления и температуры аккумуляторных батарей, была применена система управления инфраструктурой ЦОД (DCIM-система) Delta InfraSuite Manager. Первая очередь строительства была завершена менее чем за шесть месяцев; испытания показали высокую эффективность системы.
▲ На первом этапе проекта специалисты Delta смонтировали 10 узлов доставки (POD).