Микро-ЦОД Delta Electronics обеспечивает электропитание на крупных соревнованиях по парусному спорту

ИТ-инфраструктура данных соревнований включает множество систем: организационное управление мероприятием, подсчет очков, административную составляющую. В отличие от видов спорта, соревнования по которым происходят в помещении , в парусном спорте необходимо обеспечивать сбор, обработку, хранение и передачу огромного объема данных о происходящем как в море, так и на берегу. Работоспособность столь сложных ИТ-систем должна обеспечиваться соответствующей инфраструктурой центра обработки данных. По результатам тестирования множества альтернативных предложений организаторы соревнований приняли решение внедрить модульный ЦОД компании Delta, включающий модульные ИБП серии DPH, систему прецизионного охлаждения, систему управления и мониторинга (DCIM) и другие решения.
Инфраструктуру ЦОД было решено построить на базе модульного ИБП серии DPH. Кроме высокой надежности и исключительно высокого КПД (эти характеристики свойственны всем устройствам Delta), источники серии DPH отличаются отказоустойчивой конструкцией (N+X), обеспечивающей автоматическое резервирование модулей питания благодаря внутреннему механизму, в котором задействована распределенная управляющая логика. Возможность горячей замены важнейших компонентов и модулей повышает удобство обслуживания и сокращает время сервисного простоя (MTTR) практически до нуля. Конфигурация с двойным резервированием (2N) делает инфраструктуру нового ЦОД чрезвычайно надежной, а мощность ИБП при необходимости может быть легко увеличена до 500 кВА. Столь высокий уровень защиты электропитания совершенно необходим для бесперебойной работы всех систем, обслуживающих важные спортивные мероприятия.
В качестве DCIM-системы в центре обработки данных применено решение Delta InfraSuite Manager, которое обеспечивает полный контроль за состоянием ИТ-инфраструктуры ЦОД (виртуальных машин, серверов и стоек) и систем, отвечающих за поддержание бесперебойного электропитания, температурного режима и требуемого уровня безопасности. За состоянием всех критически важных программных и аппаратных компонентов можно следить из единого центра. Администраторы ЦОД непрерывно получают необходимую информацию для планирования сервисных работ и прогнозирования будущих потребностей.
В новом модульном ЦОД воплощена философия зеленых зданий: благодаря применению межрядных прецизионных кондиционеров специалистам Delta удалось добиться высочайшего уровня энергоэффективности. Чтобы сократить траекторию воздушных потоков, охлажденный воздух подается непосредственно к источникам тепла. Кроме того, таким образом устраняются локальные горячие зоны. Межрядные коридоры конструктивно изолированы от охлажденного воздуха, что предотвращает ненужное перемешивание потоков. В результате эффективность охлаждения нового ЦОД оказалась на 12% выше по сравнению с аналогами. Если учесть дополнительное охлаждение от системы водоснабжения и естественное охлаждение, расчетный коэффициент PUE становится меньше 1,5.
Огромное преимущество нового ЦОД перед другими — возможность быстрого масштабирования. Если федерации парусного спорта понадобится провести еще более крупные соревнования (а это повлечет за собой увеличение объема данных в ИТ-системах), то мощность ЦОД можно легко увеличить до требуемого уровня.