Delta и B&A обеспечили бесперебойное питание в провинции Утрехт (Нидерланды) с помощью модульных ИБП Delta мощностью 120 кВА

Источники бесперебойного питания (ИБП) — неотъемлемая часть любой критически важной ИТ-инфраструктуры. Новые ИБП, установленные в провинции Утрехт, должны обеспечить исключительную надежность в такой важной сфере, как хранение и оперативная обработка данных, необходимых для исполнения обязанностей избираемыми должностными лицами и администрацией провинции. Также заказчик хотел, чтобы реализация проекта не создавала препятствий для деятельности органов власти. Из-за имеющихся на объекте ограничений новые ИБП должны были занимать очень мало места. Кроме того, заказчик требовал обеспечить большой задел по мощности и резервам питания на будущее.
Правильный выбор изготовителя и решения для проекта
Обращаясь к своему партнеру B&A с просьбой поставить ИБП для провинции Утрехт, компания Delta предоставила обширный портфель решений по аварийному электропитанию. Инфраструктурные решения Delta для центров обработки данных (ЦОД) повышают конкурентоспособность компаний и государственных органов ввиду более надежного и эффективного управления энергопотреблением и наличия инфраструктуры резервного питания. Delta Electronics заслужила мировое признание благодаря своим модульным ИБП следующего поколения.
B&A не пришлось ломать голову над выбором изготовителя ИБП, потому что компания работала с Delta над различными проектами ранее и за многие годы привыкла полагаться на опыт, качество и широкий ассортимент продукции Delta. Специалисты по системам аварийного энергоснабжения хорошо знакомы с изделиями и услугами, предлагаемыми компанией Delta. «B&A и Delta успешно сотрудничают уже 10 лет, — говорит Ари Оувенил, коммерческий директор B&A. — ИБП производства Delta отличаются высокой эффективностью и используются в системах стратегической важности».
Установка двух новых ИБП без нарушения работы критической инфраструктуры
Модульные ИБП Delta мощностью 120 кВА идеально подошли для замены имеющегося оборудования провинции Утрехт. Они обеспечивают высокую эффективность и требует незначительных настроек при установке. ИБП Delta представляют собой трехфазные модули с номинальной мощностью более 20 кВА, которые обеспечивают защиту критически важных объектов инфраструктуры (ЦОД, крупного и среднего сетевого оборудования, и т.д.) при сбоях в сети питания. Модульная конструкция идеально подходит для ЦОД, где требуется максимальная эффективность и доступность при меньшей совокупной стоимости владения.
При установке модульных ИБП Delta 120 кВА компании B&A пришлось выполнять лишь минимальные работы по настройке. Одной из главных задач описываемого проекта было обеспечение плавного перехода и преемственности. Обширные знания и богатый опыт инженеров Delta стали большим подспорьем, которое позволило благополучно провести развертывание. «Мы были впечатлены быстротой реакции B&A и Delta. Это помогло нам найти лучшее решение для нашей системы и сделать проект очень успешным», — сказал Нико ван Левен, управляющий объектом в провинции.
Перспективы провинции Утрехт и B&A
После установки в здании правительства провинции двух новых ИБП техническое обслуживание стало более эффективным, поскольку за различные системы теперь отвечает всего один поставщик. «Модульные ИБП производства Delta — это инновационные высококачественные решения, которые помогают нашим клиентам добиться высокой эффективности и надежности, — говорит Мэнди Хо, менеджер по продажам в странах Бенилюкса из бизнес-подразделения «Критически важные инфраструктурные решения» Delta Electronics в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. — Кроме того, модульная конструкция блоков ИБП позволяет легко масштабировать систему в случае необходимости, что ведет к снижению совокупной стоимости владения. B&A прекрасно разбирается в нашем портфеле изделий и решений, а также обладает обширными техническими знаниями. Мы рады, что нашли партнера, которому можем полностью доверять, и гордимся тем, что приняли участие в таком успешном проекте установки ИБП».