Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Delta Electronics обеспечила источниками бесперебойного питания серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске
Компания Delta Electronics, ведущий производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, оснастила источниками бесперебойного питания два серверных помещения акционерного общества «Новорослесэкспорт» в Новороссийске. Проект реализован при помощи партнера Delta Electronics, компании Landata, и системного интегратора в Краснодарском крае – «Надёжные решения».
Акционерное общество «Новорослесэкспорт» (АО «НЛЭ») – это крупный универсальный порт, перегрузочные мощности которого разделены на два терминала: контейнерный и лесной. АО «НЛЭ» располагает значительными площадями для временного хранения грузов, причалами, подъездными путями, а также развитой технической инфраструктурой. Все это позволяет в короткие сроки обрабатывать поступающие грузовые потоки и проводить перевалку грузов по всему миру.
Из-за погодных условий в регионе, на территории порта периодически происходят длительные отключения электроэнергии. Однако порт должен работать круглосуточно – выход систем из строя, и, в первую очередь, серверного оборудования, недопустим. Поэтому руководство АО «НЛЭ» решило оснастить помещения серверных комнат надежными источниками бесперебойного питания. Требовалось обеспечить их автономную работу на продолжительный период – до 8 часов при небольшой мощности в 3 кВА. Для решения этой задачи представители компании Landata совместно с системным интегратором «Надежные решения» предложили использовать оборудование Delta Electronics.
Были внедрены два ИБП Delta Electronics семейства Ultron серии EH мощностью 10 кВА – по одному на каждую серверную. Ключевым критерием выбора модели и производителя стало оптимальное соотношение цены и качества решения, а также технические характеристики оборудования – возможность поставить дополнительные аккумуляторные батареи большой емкости. Важной особенностью решения также стало наличие внешнего зарядного устройства. Такая схема обеспечивает необходимое время автономной работы систем порта без установки дизель-генератора.
«Основным требованием заказчика было обеспечить бесперебойную работу серверной в течение длительного времени при заданной мощности, и единственным поставщиком, который смог предложить соответствующее решение, стала Delta – других современных аналогов, отвечающих техническим требованиям с оптимальным соотношением цены и качества, на рынке мы просто не нашли, – отметил Ашот Пастажян, технический директор ООО «Надёжные решения». – В АО «НЛЭ» остались довольны выполненным проектом и в будущем планируют закупку дополнительных ИБП Delta уже для других задач».
Отличительными особенностями ИБП Delta Electronics семейства Ultron серии EH является наличие быстродействующего цифрового сигнального процессора, который упрощает схему управления и повышает стабильность выходного напряжения, возможность резервирования по принципу N+X, что улучшает надежность системы, а также наличие внешнего зарядного устройства, которое увеличивает суммарную емкость аккумуляторных батарей. Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в сетях с крайне нестабильными параметрами и сокращает количество случаев заряда аккумуляторных батарей, тем самым увеличивая их срок службы. Экономичный режим с КПД до 96% способствует сокращению эксплуатационных расходов, а компактные размеры позволяют уменьшить занимаемое пространство внутри серверной.
Об акционерном обществе «Новорослесэкспорт»
Акционерное общество «Новорослесэкспорт» (АО «НЛЭ»), основанное в 1992 году, – это крупный универсальный порт, перегрузочные мощности которого условно разделены на два специализированных терминала: контейнерный и лесной терминал. Расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря, на территории г. Новороссийска - крупнейшего торгового порта на юге России. АО «НЛЭ» круглый год проводит обработку флота, в том числе судов-контейнеровозов класса PANAMAX. Располагает значительными площадями для временного хранения грузов, причалами, подъездными путями, развитой технической базой и опытным персоналом. Это позволяет в короткие сроки обрабатывать поступающие грузовые потоки и проводить отгрузку различных видов товаров по всему миру. Главные направления деятельности предприятия – перевалка контейнеров и лесных грузов.
http://www.nle.ru/
Об ООО «Надёжные Решения»
ООО «Надёжные Решения» – системный интегратор, ведущий свою деятельность с 2005 года. Организация работает с крупными компаниями в Краснодарском крае и других регионах Южного федерального округа. Миссия компании - способствовать улучшению управления и повышению конкурентоспособности клиентов, предоставляя им эффективные ИТ - инструменты. ООО «Надёжные Решения» реализует проекты любой сложности в ИТ и смежных областях, поставляет компьютерное и телекоммуникационное оборудование, а также проводит консультации в сфере ИТ. Сайт компании представлен по адресу: http://www.resl.ru/