Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Modernização do Data Center da Universidade Nacional de Chung Cheng – Um dos Maiores Projetos de Data Center em Taiwan
![](/media/images/other/success-story-Chung-Cheng-University-Data-Center-Retrofit-one-of-the-largest-data-center-projects-1.jpg)
Economizando Energia e Reduzindo Emissões de CO₂ Quase Equivalentes à Capacidade de Sequestro de Carbono do Parque Daan
Taipei está assolada pelo problema da poluição atmosférica por partículas finas (PM2,5), que é parcialmente resolvido pelo parque da cidade, o Parque Daan, com sua capacidade de sequestro de carbono de 370 toneladas por ano. A reconstrução do data center na Universidade Nacional de Cheng Chung, conforme calculado pelo coeficiente de emissão de energia do Ministério de Assuntos Econômicos (MOEA), economiza aproximadamente 258 toneladas de emissões de CO₂ todos os anos, praticamente 70% da capacidade de sequestro de carbono do Parque Daan. Além de cumprir com a responsabilidade social da universidade, o projeto também serve como um parâmetro de referência para a conservação de energia e redução da pegada de carbono para universidades e escolas próximas. Muitas escolas marcaram horários para visitar a instalação.
De acordo com o Diretor do Centro Nacional de Computação da Universidade Nacional de Chung Cheng, Hsin-Lin Li, o plano original era atualizar os antiquados aparelhos de ar-condicionado e servidores no data center de 28 anos, bem como substituir os cabos coaxiais por cabos de fibra óptica, mas a universidade decidiu realizar uma remodelação completa em vez disso. O projeto de modernização do data center teve suas dificuldades, porque, além de atender 13 mil professores e alunos da Universidade Nacional de Chung Cheng, ele também serve como o Centro de Rede Regional Yun-Lin e Chia-yi que liga 500-600 escolas, e é também o data center para o Comitê de Admissão da Faculdade.
"Uma atualização ao vivo do data center deve ser absolutamente impecável!” Hsin-lin Li apontou que, uma vez que já está em operação, reconstruir o data center era como "alterar uma roupa enquanto ainda está sendo usada". Não só a reconstrução é limitada pelo espaço existente, mas o data center também deve garantir o funcionamento normal durante o processo. Foi necessário um planejamento meticuloso com antecedência, e foi muito mais desafiador do que construir um novo data center do zero.
DCIM da Delta Electronics para o Projeto de Modernização do Data Center Ecológico da Universidade Nacional de Chung Cheng
O programa de atualização de infraestrutura da Universidade Nacional de Chung Cheng de Taiwan recebeu o apoio total do presidente da universidade, Zhang-hua Fong, e um fundo de doação foi utilizado para criar um data center Green Grid (Rede Verde). Uma licitação pública foi concedida à Stark Technology Inc., que adotou o gerenciamento de infraestrutura de datacenter da Delta Electronics (DCIM), incluindo a infraestrutura de data center, como RowCool, UPS, PDC, racks de servidores e sistema de gerenciamento do meio ambiente.
O antigo data center foi dividido em duas salas, ocupando cerca de 264 m². De acordo com Ke-wei Lin, chefe da Divisão de Gerenciamento de Recursos da Universidade Nacional de Chung Cheng, com o antigo equipamento desatualizado, a unidade de ar-condicionado tinha que operar 24 horas por dia, 365 dias por ano, para uma PUE (Eficiência de Uso de Energia) de 2,1. Depois que a atualização foi concluída durante as férias de verão de três meses, todo o datacenter foi consolidado em um datacenter de 205 m², arrumado e verde. Com a infraestrutura atualizada, o corredor frio ocupa apenas 50 m², o que equivale a diminuir a cobertura de ar frio em 81%, com PUE reduzido para abaixo de 1,5.
Apesar do tamanho reduzido, o novo data center oferece maior eficiência e impressionante desempenho de economia de energia. Ke-wei Lin indicou que o equipamento antigo era volumoso, ocupava muito espaço e tinha pouca eficiência. Com o novo servidor e tecnologia de virtualização, um rack pode ser carregado com vários sistemas de aplicativos, oferecendo desempenho mais poderoso. O data center ecológico e com eficiência energética da Universidade Nacional de Cheng Chung adota a infraestrutura de data center da Delta, que garante um serviço de informação mais estável para a administração da escola e minimiza o risco de um único ponto de falha e interrupções de energia. O planejamento geral inclui controle de meio ambiente e software de gerenciamento, além de geração ativa de alertas e relatórios, permitindo que os gerentes de data centers compreendam o status do data center, solucionem problemas em tempo real e economizem mão-de-obra durante a inspeção.
Com aplicações frequentes de ferramentas de TI, como análise de big data, extração de dados e plataformas de computação em nuvem, existe um requisito crítico para a confiabilidade e o desempenho geral dos data centers. Em especial, o planejamento de sistemas de energia é especialmente importante para os data centers, juntamente com o desempenho dos UPSs e a flexibilidade de expansão. O projeto adota uma arquitetura modular, que pode ser expandida em resposta às necessidades de capacidade e projetada de forma flexível com custos de investimento reduzidos, otimizando os benefícios do data center. Além disso, para melhorar a confiabilidade e a eficiência de seus UPSs, a Universidade Nacional de Chung Cheng substituiu o seu antigo UPS paralelo com entrada única de 240kVA por um UPS de 150kW / 220V com entrada dupla e sem transformadores. Além de minimizar o risco de um único ponto de falha, a eficiência de todo o sistema de energia também foi aumentada para mais de 90% e pode ser expandida no futuro dependendo da demanda real.
Separação de Corredor Frio-Quente Resolve o Problema de Dissipação Térmica
Outro aspecto notável é a adoção de um design de separação do corredor quente / frio. Cerca de 45% da energia consumida pelos data centers convencionais está no ar-condicionado, e uma eficiência menor resulta em maior consumo de energia. Os aparelhos de ar condicionado comerciais da Universidade Nacional de Cheng Chung (refrigerante R22) têm mais de 10 anos de idade. Para corrigir a instabilidade causada pelo superaquecimento de servidores, os aparelhos de ar-condicionado do centro de dados foram ajustados para temperaturas mais baixas, como é usado na refrigeração. O mau desempenho do ar-condicionado resultou em um aumento significativo no consumo de energia e nas despesas de eletricidade.
A chave para melhorar os pontos quentes causados pelo gerenciamento ineficaz do fluxo de ar reside na criação de corredores quentes / frios. Ao arrumar os racks em um layout particular, o ar frio do ar-condicionado é separado do ar quente de exaustão dos servidores. Uma vez que o ar frio e o ar quente não se misturam, a eficiência do resfriamento é melhorada.
Ke-wei Lin, um eletricista habilitado, foi anteriormente o Chefe da Divisão de Gerenciamento de Informações, Governo do Condado de Chiayi e Chefe de Finanças e Tributação do Departamento de Operações Eletrônicas, Governo do Condado de Chiayi. Ele fez ajustes de acordo com as exigências únicas dos pontos de controle do ar-condicionado para garantir o funcionamento normal dos aparelhos de ar-condicionado. No caso de uma queda de energia, isso impediu que os servidores se sobreaquecessem. Anteriormente, os cabos emaranhados debaixo do piso elevado levariam várias horas para serem separados se alguma coisa desse errado. Para resolver o caos dos cabos, o novo data center adotou o gerenciamento de cabos suspensos com cabos codificados por cores para facilitar a consulta.
A Modernização de Data Center é Mais Ecologicamente Correta e Energicamente Eficiente
Tudo começou como uma mudança na forma de pensar. De acordo com Hsin-lin Li, muitas organizações estavam relutantes em substituir completamente os equipamentos desatualizados porque desejavam economizar, substituindo seus servidores um por vez. Isso muitas vezes levou a um resultado indesejável. Ao substituir completamente o sistema UPS desatualizado da escola e o sistema de refrigeração, juntamente com o planejamento e a criação de um data center ecológico, nenhum custo adicional de construção foi incorrido. Do planejamento e da construção à operação, o novo data center oferece maior desempenho ao mesmo tempo em que obtém economia de energia ao mesmo tempo.
Mais Inteligente. Mais Ecológico. Juntos.
O Sr. Peter Lin, gerente de vendas de Soluções em Infraestrutura de Missão Crítica (MCIS) da Delta Electronics, indicou que a Delta não é apenas orientada ao cliente, mas também é favorável às instituições educacionais, razão pela qual oferece pacotes favoráveis para organizações acadêmicas. Além de fornecer soluções completas de infraestrutura para data center, a empresa auxilia os clientes na seleção de locais, design de layout, refrigeração e distribuição de energia, e a equipe de engenharia local oferece serviço pós-venda e suporte de alta qualidade.
▲ O data center do Centro de Computação da Universidade Nacional de Chung Cheng adota cabos codificados por cor para fácil consulta.