Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta Electronics Desenvolve uma Solução Completa Sob Medida para o Centro de Dados da Empresa Miran em São Petersburgo
![](/media/images/other/successful-story-russia-delta-develops-a-tailored-comprehensive-solution-for-Miran-Company-datacenter.jpg)
A Delta Electronics, fornecedora líder de soluções em gerenciamento térmico e de energia, desenvolveu uma solução completa em energia para o centro de dados da empresa Miran, um dos maiores centros de dados da capital do Norte. A solução inclui o UPS de 120 kVA série HPH Ultron da Delta, um sistema de esfriamento de precisão, unidades de distribuição de energia (PDUs), equipamentos de monitoramento, e racks para servidor.
A Miran oferece uma ampla gama de serviços, tais como a instalação de equipamentos nos centros de dados da empresa, servidores virtuais e dedicados, centros de dados modulares, conexão telefônica e acesso à internet. Seus clientes incluem pequenas e médias empresas, assim como grandes players no mercado russo e estrangeiro. A confiabilidade e eficiência da empresa é aprovada pela certificação internacional PCI-DSS.
Para qualquer organização, a operação correta de seus servidores pode determinar, de maneira direta, sua eficiência operacional e seu sucesso econômico. É por isso que a Miran dedica atenção especial às soluções que asseguram o trabalho ininterrupto dos equipamentos de centro de dados da empresa. Isso é crucial, pois alguns de seus serviços, por exemplo, a colocação física de servidores e sistemas de telecomunicação, pressupõem um fornecimento de energia elétrica e ar condicionado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Em uma determinada etapa, um dos clientes da Miran, representante de uma grande empresa de mídia em massa, precisou instalar dois racks de 20 kVA em seu centro de dados, em um prazo muito apertado. Para garantir a distribuição de energia mais racional, foi necessário instalar as unidades de distribuição de energia dentro de cada rack. Como resultado, o cliente escolheu 4 unidades de PDUs da Delta Electronics que tinham a capacidade necessária. Mais tarde, a empresa tomou a decisão de instalar mais 7 PDUs em seus sistemas.
Os PDUs da Delta fornecem uma conexão confiável de equipamentos de TI com a rede de energia, e aumentam a eficiência dos centros de dados com o uso de um sistema de monitoramento integrado. Além disso, o uso de tecnologia Zero-U reduz o espaço necessário para uso dentro dos racks.
Mais tarde, a Miran também decidiu iniciar uma nova área de negócios para a hospedagem de servidores. Originalmente, os servidores foram instalados em racks de 600 mm de largura. No entanto, mais tarde, devido à necessidade de se utilizar servidores de alta densidade com dimensões não padronizadas, a empresa decidiu usar os racks de 800 mm de largura da Delta. Os racks modulares são caracterizados por uma quantia crescente de espaço útil e dissipação intensa de calor por meio de perfurações. A porta traseira dividida permite um corredor mais estreito entre as filas de racks e manutenção técnica mais fácil.
Além disso, para assegurar a dissipação efetiva do calor extra para os servidores, o sistema de esfriamento de precisão em corredor, série RowCool, foi instalado no centro de dados. O cliente escolheu o modelo de esfriamento de ar RowCool com Controle de Umidade e capacidade de esfriamento de 35 kW. A característica diferenciada desta solução é a combinação de unidades internas e externas, o que fornece alta eficiência energética com custos operacionais baixos. Além disso, a alta capacidade de esfriamento cria uma oportunidade para o corte de despesas relacionadas à compra de equipamentos adicionais para esfriamento, e suas dimensões compactas reduzem o espaço necessário para o centro de dados. O projeto do ar condicionado também torna possível adicionar mais sistemas de ar condicionado ao corredor, em caso de geração crescente de calor.
No meio do ano, a demanda para os serviços da Miran aumentou algumas vezes. Por este motivo, a empresa precisou implementar um sistema industrial de alta capacidade. Para fornecer a dissipação de calor necessária, assim como o esfriamento no centro de dados, a empresa escolheu UPS trifásico série HPH da família Ultron da Delta, com capacidade de 120 kVA.
Este UPS de conversão dupla em linha assegura alta eficiência AC-AC, e o fator de energia de saída é igual a um. A redundância N+X aumenta a confiabilidade do sistema, e a ampla gama de tensão de entrada permite que o sistema trabalhe em redes com qualidade de energia altamente instável e reduza a chance de utilizar a bateria, desta forma aumentando sua vida útil. O projeto de redundância da energia auxiliar e as ventoinhas também tornam todo o sistema mais confiável.
Vitaliy Nikolayev, Engenheiro-Chefe da Miran, explicou: "Nosso principal objetivo era fornecer suporte aos nossos clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim como assegurar as operações efetivas e ininterruptas do centro de dados. Por este motivo, sempre somos muito meticulosos ao escolher nossos fornecedores de equipamentos. Nossa empresa está desenvolvendo e estudando, de maneira contínua, as tecnologias e os modelos mais avançados no mercado. Por diversas vezes, escolhemos os produtos oferecidos pela Delta Electronics, e em todas elas ficamos muito felizes com nossa escolha. Para nós, os fatores decisivos são a alta qualidade e os preços atrativos dos produtos da Delta, assim como o trabalho rápido, efetivo e agradável da equipe de suporte. É por isso que pretendemos continuar nossa cooperação com a Delta Electronics no futuro."
Para a próxima etapa, a Miran está planejando implementar outro UPS série HPH da família Ultron, com uma capacidade de operação de 120 kVA, e expandir seu espaço para racks de TI.