PRODUCT LIST
DCIM을 통한 데이터센터 효율성 향상

오늘날 DCIM 은 단순한 데이터센터 모니터링 솔루션이 아니다. 이것은 모니터링 외에도 관리, 계획, 최적화와 같은 기능도 제공한다. 사용자들이 DCIM 에 기대하는 것은 더 이상 에너지 소비량 모니터링이나 장비 문제 발생 시 알림 전송과 같은 기본적인 기능에 머물지 않는다. 사용자들은 DCIM 솔루션을 통해 데이터센터의 성능과 수명주기 관리를 최적화하는 것을 원한다. 훌륭한 DCIM 솔루션은 측정, 분석, 계획, 조치라는 네 가지 요소를 포함한다. 시각화 지원 (Visualization support) 은 실제 운영 성과를 원래의 설계 요구사항과 비교할 수 있도록 데이터센터 관리자에게 지속적인 에너지 효율성 모니터링을 지원해야 한다. 또한, 이를 통해 데이터센터 관리자들은 데이터센터 운영자의 습관을 파악함으로써 낭비되는 에너지를 감소시키고 전체 시스템을 지속적으로 교정/최적화할 기회를 찾아낼 수 있다. DCIM 은 데이터 센터 관리자가 에너지 효율성을 지속적으로 모니터링하여 실제 운영 성능을 원래 설계 요구 사항과 비교할 수 있도록 지원하는 전체적인 보기를 제공합니다. DCIM 솔루션은 관리자가 낭비되는 에너지를 줄이고 전체 시스템을 지속적으로 교정/최적화할 가능성을 식별하는 데 도움이 됩니다.
델타의 DCIM 팀은 고객에게 자문 서비스를 제공하며, 다양한 산업 분야의 고객들이 데이터센터 관리, 에너지 관리, 스마트 팩토리, 시설 현장 모니터링과 같은 다양한 목적을 위하여 DCIM 을 구현하는 것을 지원한다. 델타의 고객들이 종사하는 산업 분야로는 제조, 텔레콤, 금융, 교육, 정부, 보건의료, 엔터테인먼트, 에너지, 운송, 기업 경영 등이 있다.
포모사 플라스틱 그룹 (FPG) – 데이터센터 운영을 최적화하기 위한 수단으로 DCIM 을 선택
세계를 선도하는 석유화학 복합기업인 포모사 플라스틱 그룹 (Formosa Plastics Group, 이하 FPG) 은 회사의 중추가 될 새로운 에너지 효율적 백본 엔터프라이즈 데이터센터로서 신규 데이터센터를 구축할 필요가 있었다. 대만 신베이(新北) 지역에 새롭게 건설된 이 750 kW 급 데이터센터는 FPG 의 IT 운영과 전 세계 FPG 데이터센터를 지원하는 역할을 맡는다. 이 회사가 데이터센터에서 가장 중요하게 여긴 조건은 장기적인 신뢰성, 미래의 확장을 위한 유연성, 에너지 효율성이다. 델타는 DCIM 플랫폼을 통해 전력 관리, 쿨링, 그리고 전체 인프라와 PUE 의 원격 관리를 수행할 수 있는 종합적인 솔루션을 제공한다. 델타의 DCIM 시스템은 IT 관리자들에게 데이터센터의 다양한 부분과 관련된 중요한 종합적 정보를 실시간으로 제공한다. 이를 통해 데이터센터는 1.5 수준의 PUE (전력 사용 효율)을 달성할 수 있을 뿐만 아니라, 연간 에너지 소비량을 30%까지 절약할 수 있다.
대만 유수의 은행, 접근 통제 시스템을 갖춘 DCIM 을 구축
국가적인 수준과 민간 수준에서 경제 성장과 안정성을 달성하기 위하여 금융 분야가 제공하는 중요한 역할은 지속적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 요구한다. 오늘날 금융 서비스는 은행 지점이나 ATM 기기와 같은 전통적인 방식으로 제공될 뿐만 아니라, 인터넷, 콜센터 뱅킹, 온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹의 데이터 집약적 사용을 통해서도 제공된다. 따라서 매일 막대한 양의 새로운 데이터가 생성, 처리, 활용, 저장된다. 그러므로 금융 산업 분야에서는 데이터센터의 관리와 최적화가 매우 중요하다. 대만의 한 선도적 금융회사는 신규 데이터센터를 보호하기 위한 수단으로서 델타의 InfraSuite 솔루션을 선택했다. 이 데이터센터의 전력 용량은 3 MW이며, 이 건물의 여러 층에는 500 개 정도의 랙이 배치되어 있다.
이 DCIM 솔루션은 데이터 센터 관리를 위한 오퍼레이션 플랫폼, PUE Energy 모듈, Capacity 모듈, Asset 모듈을 포함하고 있다. 이 회사는 데이터센터의 랙 접근 권한을 관리하기 위하여, 접근 통제 시스템과 보안 시스템을 DCIM 에 통합하였다. 가시성을 확보하고 실제 전력 용량을 파악하기 위하여 DCIM 을 활용하는 데이터센터는 막대한 비용을 발생시키는 데이터센터 다운타임을 효과적으로 억제할 수 있을 것이다. 또한, DCIM 은 데이터센터의 전력량 한계에 점점 가까워지고 있는 기업들이 가용 전력을 최대한으로 활용하고, 새로운 시설 구축을 위한 대규모 자본 지출을 최대한 늦추는 데 도움이 될 수 있다.
Delta InfraSuite Manager 소개
5G 및 AIoT 트렌드는 데이터 센터 개발에 더 많은 기회를 제공하지만 데이터 센터 관리에 더 많은 과제를 제공합니다. Delta InfraSuite Manager 는 다양한 유형의 데이터 센터 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 모듈을 제공하는 완전한 기능을 갖춘 DCIM 소프트웨어 솔루션입니다. 직관적인 BIM 3D 인터페이스를 통해 사용자는 데이터 센터를 쉽게 모니터링하여 에너지 절약, 최적화 및 고효율 운영을 달성할 수 있습니다.
|
Operation Platform: |
|
Asset 모듈: |
|
Capacity 모듈: |
|
Asset Inspection 모듈: |
|
Work Order 모듈: |
|
인시던트 모듈: |
데이터센터 수명을 연장하기 위한 델타의 InfraSuite Manager 구현
델타의 InfraSuite Manager 는 기업의 모든 인프라 관리 니즈를 충족시키도록 설계된 진정한 종합적 DCIM 솔루션 중 하나이다. InfraSuite Manager 는 시스템 구현과 차후의 업그레이드를 더욱 쉽고 간단하게 만들기 위해 모듈 구조로 설계되었다. 이러한 설계 방식은 데이터센터에 필요한 신뢰성과 안전성을 보장한다. 이를 활용하면 데이터센터 운영의 다운타임을 방지하고 총소유비용 (TCO) 를 더욱 낮출 수 있다. 실시간 알람 기능 덕분에 IT 관리자들은 데이터센터의 문제에 대한 해결책을 적시에 제공할 수 있다. InfraSuite Manager 는 데이터센터에 대한 가시성과 자동화를 제공하며, 종합적 플랫폼의 관리를 더욱 용이하게 만든다. 그러므로 데이터센터의 수명을 더욱 증가시킬 수 있다.