PRODUCT LIST
Delta, 애들레이드 공항의 지속적인 규모 확장에 따라 확장 가능한 모듈형 UPS 솔루션을 공급
![](/media/images/other/success-story-delta-provides-scalable-modular-ups-solution-for-adelaide-airport-as-it-continues-to-expand.jpg)
다른 모든 공항들과 마찬가지로 애들레이드 공항의 효율적인 운영, 보안, 안전은 내부 및 외부적으로 정보를 실시간으로 매끄럽게 공유하는 통신 능력에 크게 좌우된다. 이번에 업그레이드된 두 개의 통신실은 모두 공항 운영 시스템의 중요한 부분이다. 두 통신실은 모두 공간이 제한되어 있기 때문에 최소한의 공간만을 차지하는 특별한 시스템이 필요하였다. 남쪽 통신실에서 운영되는 몇 가지 중요한 시스템들을 살펴보면 수화물 취급, 비행 정보 표시 시스템, 공항 관리 시스템, 퍼블릭 어드레스 (PA) 음향 시스템, 터미널 텔레비전 등이 있다.
통신실 업그레이드의 일환으로 남쪽 통신실에는 Delta의 DPH 모듈형 무정전 전원 (UPS) 시스템이 설치되었다. 이것은 호주와 남태평양 지역에 처음으로 이 시스템이 도입된 사례이다.
Modulon DPH 시리즈 UPS 에 내장된 이중화 (redundancy) 기능은 지속적인 전원 공급을 보장하며, 완전한 fault-tolerant 설계는 제어 메커니즘을 위한 자체적인 이중화를 제공한다. 모든 중요 부품에 대한 핫-스왑 교체가 가능하기 때문에 평균 무고장 시간 (MTTR)은 0에 수렴한다. 메인 모듈에 의한 고장 발생 시에는, 풀 컨트롤 로직을 통해 시스템은 자가 동기화하고 백업으로 전환할 수 있으므로, 운용을 중단하지 않고도 매끄러운 전환이 가능하다.
북쪽 통신실에는 코어 스위치 캐비닛 솔루션이 설치되었으며, 이 솔루션에는 외부 바이패스 모듈을 가진 듀얼 파워 레일에 대한 두 개의 Delta RT 10kVA/9kW 랙마운트 UPS 가 포함되었다. 이로 인한 장점은 이 UPS 장치들이 9kW에서 12분의 업타임을 유지할 수 있으며, 최대 4.5kW의 듀얼 코드 장비에 대한 이중화 (redundancy)를 제공한다는 것이다.
이러한 시설 개조와 최적화를 통하여, 이 새로운 애들레이드 공항 통신실은 30%의 전력 용량으로 운영되므로, 공항이 성장함에 따라 시간이 갈수록 더욱 증가하는 부하를 감당할 수 있다.