产品清单
俄罗斯顶尖矿业公司选择台达方案打造数据中心基础设施

项目中涉及到的四座数据中心,包括两座已建成的,以及两座分别位于西伯利亚和俄罗斯西部的新建数据中心。在两座已建成的现代化数据中心中,使用超过30个的42U机柜,扩容后总容量高达275 kW,是从前的两倍。而两座新建置的数据中心由大约20个机柜组成,可支持最多90 kW的容量,必要时还可以增加更多的机柜进行扩充。
俄罗斯台达数据中心基础架构部门主管Dmitry Gulyayev介绍说:“这些数据中心关键设施的设计目标主要是在故障容忍度以及安全性方面。所有计算机机房都配备有UPS、精密冷却装置及自动远程监控、控制与调度系统。此外,在这些数据中心也安装了门禁控制和自动灭火系统。作业人员可以在所有工程次系统的状态画面上,得知各项实时的信息。”
Ultron HPH系列UPS可保护各项数据设备以及精密冷却装置
为了确保可持续不断地保障各项设施所需的电力,台达安装了 Ultron HPH 40/80/100/120kVA 在线式 UPS,保护矿业公司的数据设备以及各项精密冷却装置可正常工作。Ultron HPH系列结合了高效率与优秀的供电效能,具有显著优势。为了降低数据中心的资本支出和营运成本,在各项厂房设备中使用了没有电池柜的UPS系统,因此在电力中断期间,微气候控制系统会切换到待机状态并且维持这样的情况,直到柴油发电机启动并持续供应电力为止。而数据设备则是连接到采用电池柜的UPS系统,因此可确保在柴油发电机真正开始供应电力之前,让装置能够继续运作。
由于采用了台达三阶段式逆变器和三相功率因子修正(PFC),让Ultron HPH系列具备低电流谐波失真量iTHD < 3%,并且有很高的效率,在AC-AC转换模式下可达到96%,在ECO模式下则为99%。其广泛的输入电压范围,让UPS可在电力中断期间持续运作并缩短电池的充电时间,藉此延长其使用寿命。
冷却系统可支持N+1冗余,以便弹性地进行制冷
台达提供了 RoomCool 和 RowCool 两款35 kW的精密空调设备,可以在这四个数据中心设置站点提供热通道和冷通道控制解决方案。其精密冷却解决方案中包含了N+1冗余,可确保系统在零配件故障时仍然可以持续运作。所有的零配件都有至少一个独立的备用零件。台达的数据中心精密空调系统采用快速和精确的方式调整空气中的水汽含量,并且让湿度保持在数据中心设备所需要的理想范围之内。
节省空间的机柜式电源分配器,非常适合于高功率密度的应用
而在这个整合的数据中心基础设施解决方案中,有超过90个机柜式电源分配器 (RPDU) 被运送到这四个数据中心。这款节省空间的RPDU不仅可在机柜之间提供优化的电力分配方式,同时可以监控各项电力配送网络的参数。外送线路和LED电流用的自动化电路断电开关和过载指示灯,可以确保电力配送系统的安全性。此外,台达机柜都采用占总面积70%的多孔性设计,因此可以有极高的散热效果,符合数据中心设备安装时的高密度要求。
接下来,该矿业公司仍将选择台达方案,为其位于莫斯科的总部继续建置一个全新数据中心。面对顶尖行业用户需求,台达有信心能够确保客户极为重要的营运项目能够持续运作,同时降低整体拥有成本。