产品清单
台达UPS为俄罗斯铁矿及钢材制造商提供基础架构电力保障

全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,近期为俄罗斯铁矿及钢材制造商Metalloinvest提供了台达 NH-Plus 120kVA 不间断电源(UPS),用于该公司整体业务数据中心基础架构的电力保障。
Metalloinvest是领导全球的热压铁 (HBI) 及铁矿产品制造供货商,也是俄罗斯高质量钢铁的制造商。随着公司业务对信息系统的依赖性增加,Metalloinvest的管理者认为,这样一座大型的钢铁企业,如何避免电源发生故障而引起整体业务的中断,是营运中需要关注的重点。在发生电力中断时,关联整体业务的信息系统需要立即提供足够的电力备援。
台达在俄罗斯的工程师通过调研,建议客户采用具有扩充灵活性、高成本效益,同时兼顾可靠性的 UPS 解决方案。最终,台达推荐的NH-Plus 120kVA系列UPS以最佳性价比在激烈竞争中取胜,从数个参与竞标的企业中脱颖而出。台达NH-Plus系列是新一代模块化不间断电源(UPS)系统。该系列的N+X 模块与内置的系统备援,不仅能可靠维持电源稳定,更可达到最高94%的高效率水平。热插入的特性,可确保平均维修时间 (MTTR) 趋近于零,有助于降低总拥有成本 (TCO),包括资本和营业支出。
Metalloinvest 的管理者表示:“从项目完成后的收益来看,我们与台达的此次合作极为成功,包括投资报酬率 (ROI) 在内,未来我们考虑扩大规模安装更多的台达UPS系统。”