产品清单
台达 Ultron NT 系列让莱波零件更具生产力!

缘起:
莱波零件技术私人有限科技公司(Ripe Component Technologies Private Limited)是一家跨国企业,制造生产手机设备(手机机壳、手机充电器及手机电池),通过ISO 9001:2008国际标准,是印度三星公司的专门且唯一的供货商。由于台达持续深耕其产品与服务至不同的产业与应用,因而成为莱波零件科技塑料成型制程应用的特选伙伴。莱波零件科技首度在大诺伊地区(Greater Noida)建设的塑料成型厂房,即采用台达Ulton NT UPS。在台达UPS不间断电源支持之下,莱波零件科技成功地在当地制造出五百万副三星耳机。
面临挑战:
综观各种产业,塑料成型制程绝对是要求最高的工作环境之一。成型设备必须能承受特定程度的高温、化学反应及磨损。台达Ultron NT系列的20-4000kVA UPS可达到这些特定条件,不但营运中断几近于零,又能提升产能。厂房需要可靠电力供给及用电效率,莱波零件科技厂房所安装的Ultron NT设备便能满足这些需求。当初其他竞争者都提出高脉冲的UPS机型,但台达最终以良好商誉及技实力成功争取到这项计划。
解决方案:
工业用UPS必须坚固耐用,还要适合工业环境。制造商需要高效可靠的UPS系统才能在严峻条件下为关键负载提供电力。为了满足莱波零件科技的需求,台达提供Ultron NT系列的三相UPS,为功率范围20kVA起,可扩充至4000kVA。Ultron NT系列是真正的在线式双转换UPS,可依客户的应用可客制化输入/输出的电压。Ultron NT系列UPS内建隔离变压器,是市电和敏感性负载间的电子防火墙。Ultron NT系列可进行N+X并联备援或系统扩充,确保能为企业客户提供高可用性及可靠度效能。
即使在负载不平衡负载情况下,Ultron NT系列还是能为设备持续提供万无一失的强力保护;在经济模式的下,效率可提高4%至7%,可节省营运成本。
针对不能与市电输入一次侧的N向相接的重要负载,Ultron NT内建的隔离变压器能产生新的N向,因此可避免连接UPS的负载受到任何输入电源的干扰。
合作结果:
台达是莱波零件科技的单一指定供货商,两间公司已合作超过六年。在莱波零件科技位于诺依达及大诺依达地区的塑料成型厂房内,台达装设可提供4MVA功率保护的强效设备。莱波零件使用Ultron NT的经验十分愉快,也考虑在接下来的扩厂及新规划中再次采用台达产品。
莱波营运部门主管拉坎特马蒂尔先生表示:“台达合作已达六年,我们的塑料成型机器都采用台达Ultron NT 不间断电源(UPS)。台达UPS表现十分可靠,所以我们将台达UPS列为莱波莱波零件科技塑料成型产线的标准配备。该公司的表现及售后服务实在不同凡响,提供超乎预料的服务,即使在深夜或凌晨也能满足我们的需求,实在让人印象深刻。”
台达优势就是优良质量、专业技术支持、为客户提供卓越产品及量身打造的解决方案,提供具有竞争力的投资报酬率及总体拥有成本。基于台达与莱波零件的合作关系,台达希望获得更多制造产业的计划订单。因为台达了解制造业客户的需求与应用环境,我们可以提供实质有效的解决方案,成为最有竞争优势厂商的源动力。
台达 Ultron NT 系列介绍,请点击此连结。
询价联络 |