Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Тройная победа: крупнейшие китайские производители полупроводников выбирают высокочастотные высокопроизводительные ИБП Delta
![](/media/images/other/success-story-wafer.jpg)
Многочисленные возможности на рынке полупроводников и огромный потенциал Китая
Производство полупроводников является одной из 10 отраслей, представляющих наибольший интерес во всем мире. Эксперты прогнозируют, что на протяжении 13-й пятилетки политика поддержки, проводимая правительством Китая, и поставленные перед индустрией цели выльются в огромный рост производства полупроводников в стране. В частности, по изготовлению полупроводниковых пластин, их упаковке и проведению испытаний. Начиная с 2017 г., в Китае началось строительство не менее пяти фабрик по производству 12-дюймовых полупроводниковых пластин, вскоре страна станет мировым лидером по их производству.
Большие фабрики по производству полупроводников требуют самых качественных и надежных источников электропитания для своих центров разработки, отделов ИТ, автоматизированного оборудования, других цехов и подразделений. Заказчики из полупроводниковой промышленности предъявляют высочайшие требования к стабильности напряжения в электросети. К примеру, такие инциденты, как скачки или перепады напряжения, перебои в подаче электроэнергии или ее отключение абсолютно недопустимы при работе автоматизированного оборудования на конвейерах по производству полупроводниковых устройств. Даже незначительное снижение качества электроэнергии может отразиться на производстве серьезными последствиями и финансовым ущербом. Расчеты показывают, что любой случай простоя оборудования на фабрике по производству пластин, повлекший приостановку работы, может привести к серьезным потерям, вплоть до 2 млн. долларов США.
Очевидно, что любое производство полупроводников требует безупречно надежных и мощных систем ИБП. Инвестиции в одну фабрику по производству полупроводников могут измеряться десятками миллиардов долларов, 80% из которых выделяется на закупку оборудования, крупный объем которого приходится на дорогостоящие высокотехнологичные решения. Вот почему между крупными производителями ИБП развернулась жесткая конкурентная борьба за заказчиков из полупроводниковой отрасли, а новые фабрики по производству пластин в Китае — это поля решающих сражений.
Инновационная продукция Delta — самое надежное решение
Большой спрос на ИБП в полупроводниковой промышленности вовсе не повод для компромиссов и ухудшению характеристик в угоду лучшему, чем у конкурентов, соотношению цена-качество. Ввиду высокого энергопотребления и риска огромных потерь из-за возможных простоев оборудования, полупроводниковая отрасль — это более крупный потребитель ИБП по сравнению с другими производствами. Полупроводниковая отрасль имеет четкие требования к ИБП: высокая надежность, энергоэффективность, гибкость и интеллектуальное управление.
Чарльз Цай, глава подразделения MCIS в группе компаний Delta, отмечает, что жесткие требования полупроводниковой промышленности для департаментов разработки и производства становятся главным стимулом стремиться к превосходному качеству. Добиться выдающихся рабочих характеристик и прекрасных показателей качества стандартной линейки продуктов — это еще не все. Специалисты Delta создали совершенно новый ИБП UltrOn серии DPM, специально приспособленный для нужд полупроводниковой промышленности. UltrOn серии DPM — уникальный в своем классе высокочастотный ИБП большой мощности с возможностью непрерывной регистрации параметров, обладающий серьезными преимуществами перед любыми конкурентами.
В работе над самым большим инвестиционным проектом в истории мировой полупроводниковой отрасли команда разработчиков ИБП Delta с самого начала работала в тесном контакте с производителями полупроводников, для которых предназначалась продукция, чтобы в полной мере понимать специфические потребности, а также области, которые, по мнению пользователей, нуждались в улучшениях. ИБП UltrOn серии DPM — это инновационные устройства, разработанные специально для центров разработки и производства полупроводников. Функция непрерывной регистрации параметров делает их уникальными в своем роде: становится возможным высокоуровневый анализ событий и расширенная диагностика. Это делает продукцию Delta незаменимой для заказчиков из полупроводниковой промышленности. ИБП этой серии отличаются высоконадежным резервированием с функцией предупреждения о неисправности ключевых компонентов, а также с возможностью работы в эко-режиме, позволяющем довести КПД до 99%. На сегодняшний день это наиболее энергоэффективное из всех решений, в долгосрочной перспективе обеспечивающее снижение затрат покупателя на электроэнергию при большом объеме энергопотребления. Эко-режим — также уникальная разработка, сочетающая в себе эффективность и повышенную надежность. Все эти технологии помогли Delta превратить свои бесспорные преимущества в выигранные тендеры на самых больших инвестиционных проектах полупроводниковой отрасли.
Развитие инфраструктуры промышленных парков по производству полупроводников открывает новые возможности
Получив столь важные заказы на закупку ИБП, Delta стремится заглянуть в будущее дальше, чем конкуренты. Что принесет волна строительства фабрик по производству полупроводниковых пластин? Подобные фабрики обычно занимают площадь более 13,333 гектаров и, как правило, находятся на территории крупных промышленных парков. Их можно назвать мини-городами, где есть упаковочные цеха, испытательные лаборатории, центры научных исследований и практических разработок, заводы по производству ИС, а окружают их обширные жилые кварталы. Инфраструктурные решения для таких мини-городов также открывают широкие возможности для Delta.
Дональд Йо, управляющий директор компании DGC, уверен, что у компании большое будущее в полупроводниковом секторе. Он заявил: «Правительство Китая поставило амбициозную задачу: создать собственную полупроводниковую промышленность. Учитывая недавний инцидент между США и КНР из-за ИС, Китай вскоре станет самой крупной в мире базой по производству полупроводниковых устройств. В перспективе это откроет еще больше деловых возможностей для компании Delta. ИБП — это всего лишь точка захода к клиенту, которую мы используем, чтобы предложить интегрированные решения Delta, такие как зарядные станции для электромобилей и умные здания. Мы будем и дальше бороться за свою долю на рынке производства полупроводников, а это десятки миллиардов долларов».
▲ Исследовав особенности применения ИБП в полупроводниковой отрасли, Delta создала инновационную серию высокопроизводительных ИБП UltrOn DMP.