Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Лидирующая горнодобывающая компания выбрала Delta для построения инфраструктуры своих ЦОД
![](/media/images/other/success-story-mining.jpg)
Проект представляет собой создание ИТ и инженерной инфраструктуры четырех ЦОД в двух технологических кластерах компании – в Сибири и на Северо-Западном регионе. Общая стоимость проекта составила более 6,8 млн дол. На первой площадке была проведена модернизация существующей инфраструктуры, суммарной мощностью 275 кВт, что вдвое больше ранее существующей. На второй площадке было построено 2 ЦОД, с полезной мощностью оборудования до 90кВт. Емкость машинных залов при необходимости можно нарастить, установив в них дополнительные стойки.
“При проектировании объектов особое внимание уделялось отказоустойчивости и безопасности. Все машинные залы оборудованы системами кондиционирования, бесперебойного электроснабжения, а также автоматизированной системой дистанционного мониторинга, диспетчеризации и управления. Помимо этого в ЦОДах были смонтированы системы контроля доступа и пожаротушения. Объекты построены в соответствии с лучшими отраслевыми практиками и позволяют обслуживающему персоналу получать в реальном масштабе времени информацию о состоянии всех инженерных подсистем” – отметил Дмитрий Гуляев, руководитель направления инфраструктуры ЦОД компании DeltaElectronics.
▲ Delta поставила интегрированные решения для четырех ЦОД ведущей горнодобывающей компании, общей мощностью 365 кВт.
ИБП Ultron HPH защищают как ИТ-оборудование, так и прецизионные кондиционеры
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения на объекты установлены онлайн ИБП Delta Electronics серии Ultron HPH мощностью 40/80/100/120 кВА для защиты ИТ оборудования и прецизионных кондиционеров. Ultron HPH Серии предлагает лучшую в своем классе комбинацию максимальной доступной мощности, энергоэффективности и характеристик для ЦОД. Для сокращения капитальных затрат на строительство дата-центров и операционных издержек во время их эксплуатации в системах бесперебойного электроснабжения объектов активно используются ИБП без батарейных массивов. К ним подключены прецизионные кондиционеры, поэтому при сбоях электропитания система управления микроклиматом останавливается до запуска дизель-генераторных установок. ИТ-нагрузка подключена к ИБП с батарейными массивами, что обеспечивает непрерывность сервисов на необходимое для старта ДГУ время.
Ultron HPH обеспечивает максимальную доступную мощность без снижения номинальных характеристик в зависимости от типа нагрузки, одинаково эффективно питая активные и реактивные нагрузки. Его номинальная мощность, выраженная в кВА, равна номинальной мощности, выраженной в кВт. Благодаря разработанному Delta инновационному трёхкаскадному инвертору и трёхфазной схеме коррекции коэффициента мощности (PFC), ИБП 20/30/40/60/80/100/120 кВТ Ultron HPH обладает низким коэффициентом нелинейных искажений тока iTHD < 3 % и высоким КПД, который в режиме преобразования AC-AC достигает 96 %, а в экономичном режиме – 99 %. Широкий диапазон входного напряжения позволяет трехфазным источникам бесперебойного питания Ultron HPH работать в нестабильных электросетях и сокращает количество случаев заряда аккумуляторных батарей, тем самым увеличивая их срок службы.
▲ ИБП Ultron HPH защищают ИТ-оборудование и прецизионные кондиционеры в центрах обработки данных.
Система кондиционирования поддерживает резервирование по схеме N+1
Cистема кондиционирования реализована с использование кондиционеров типа RoomCool и RowCool, с холодопроизводительностью 35 Квт каждый, по схеме организации холодных и горячих коридоров с разделением воздушных потоков. Прецизионное решения для охлаждения с резервирование N+1 обеспечивает надежность всей системы, даже в случае отказа отдельных компонентов. Каждый компонент имеют как минимум один резервный компонент. Функция осушения воздуха позволяет быстро и точно регулировать влажность в помещении, поддерживая ее на уровне, требуемом для оборудования ЦОД.
▲ Встроенные датчики температуры и влажности можно мониторить и управлять с помощью LCD дисплей системы прецизионного кондиционирования.
Компактная Система распределения питания в стойке идеально подходит для применения в условиях высокой плотности
В рамках комплексного решения для инфраструктуры ЦОД поставлено 96 PDU (модулей распределения питания) Delta Electronics для четырех ЦОД. Данные PDU обеспечивают оптимальное распределение электропитания внутри стойки, а также мониторинг параметров сети распределения питания. Автоматические выключатели защиты отходящих линий и светодиодные индикаторы тока и перегрузки обеспечивают безопасность power distribution unit. Применение технологии Zero-U позволяет экономить полезное пространство внутри стоек. Кроме того, серверные и телекоммуникационные стойки Delta Electronics характеризуются интенсивным рассеиванием тепла через перфорацию, составляющую 70% всей площади, что соответствует требованиям высокой плотности монтажа аппаратуры в центрах обработки данных.
Следующим этапом совместной работы станет строительство центра обработки данных в головном офисе в Москве. Мы уверены, что сможем обеспечить непрерывность критически важных операций наших клиентов при одновременном снижении их совокупной стоимости владения.