Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Delta Electronics модернизировала систему бесперебойного питания компании «АКРИХИН»

«АКРИХИН» - один из крупнейших российских фармацевтических производителей, выпускающий лекарственные средства всех форм и направлений. Компания имеет офис в Москве и производственный комплекс в Купавне. Система электроснабжения обоих зданий была децентрализована: в московской и подмосковной серверных было установлено по несколько источников разной мощности, среди которых были как линейно-интерактивные устройства, так и с двойным преобразованием. Компания поставила задачу централизовать систему бесперебойного электроснабжения на каждом объекте.
К новому ИБП выдвигались высокие требования: трехфазный источник должен иметь резервирование N+1 и функционировать около 20 минут в автономном режиме при максимальной нагрузке. Кроме того, важным критерием при выборе источника стала компактность, так как место для размещения в обоих зданиях было ограничено. Принимая во внимание данные условия, «Темпесто» и «IBS Platformix» предложили внедрить модульный ИБП NН Plus. «Централизация системы бесперебойного питания облегчает ее мониторинг и позволяет быстрее реагировать в критических ситуациях, - комментирует Роман Кадыков, руководитель отдела инфраструктуры ИТ компании «АКРИХИН». – Решение Delta Electronics, выбранное нами для этих целей, обеспечит наши серверные комнаты качественным электропитанием, предотвращая ущерб от перебоев сети». Помимо установки ИБП в помещениях «АКРИХИН» модернизация системы бесперебойного питания предполагала замену электрощитового оборудования, создание щита байпаса и прокладку новых кабельных линий.
«Теперь, когда обе системы бесперебойного питания унифицированы и обновлены, «АКРИХИН» может быть уверен в том, что дорогостоящее оборудование в серверной не пострадает от внезапных проблем энергообеспечения - утверждает Анастасия Киселева, директор по маркетингу Delta Electronics. – Принцип параллельного резервирования источников этой серии повышает нагрузочную способность системы, а значит, и ее надежность».
ИБП NH Plus от Delta Electronics отличаются высокой производительностью и оснащены технологией «горячей» замены силовых модулей без перерыва питания нагрузки. Модульная конструкция обеспечивает простоту в обслуживании и гибкость в увеличении мощности, а высокий КПД позволяет экономить энергию. Delta NH-Series обеспечивает сравнительно невысокую общую стоимость покупки с точки зрения как капитальных, так и эксплуатационных расходов.
О компании «АКРИХИН»
Компания «АКРИХИН» основана в 1936 году и является одним из основоположников российской фармацевтической индустрии. Сегодня «АКРИХИН» входит в десятку крупнейших локальных фармапроизводителей по объему продаж и производства. В продуктовый портфель компании входит более 200 наименований и 100 брендов лекарственных средств. Производство компании, расположенное в Купавне, включает в себя цеха по выпуску лекарственных средств практически всех форм: таблеток, капсул, линиментов, мазей, кремов, сиропов, гелей, суппозиториев и др. Ежегодный объем выпуска продукции компании составляет более 50 млн. упаковок.