PRODUCT LIST
러시아 GSK Biomed사, 델타전자의 UPS 시스템에 의해 보호받다

물리적으로 손상되고 오래된 UPS 장비를 개선하기 위하여, GSK사의 기술자들은 에너지 절약 장비를 공급하고 설치하는SC Optima 사와 접촉하였다. 공조 회사와 UPS 브랜드를 선택하는데 있어서, GSK사의 결정적 요소는 공급자가 빡빡한 시간 계획에 부합할 준비가 되어있고, 설치 시간 중 시스템에 연결된 장비가 정지되어 생산이 중지되는 동안의 위험을 최소화할 수 있는 지였다.
GSK사는 델타전자의 Ultron DPS를 선택하였으며, 용량은 160~200 kVA였다. 이 시스템은 무정전전원장치로서, 디젤 발전기와 함께 의존 가능한 전기 공급을 할 수 있도록 한다. Ultron DPS 는 3단계 UPS이다. 절연 게이트 양극성 트랜지스터가 설치된 정류기를 사용하는 이중 변환 기술을 사용한다. N+X 보조 시스템은 더욱 시스템을 안정적으로 하며, 입력 전압 범위가 넓기에 이 3단계 UPS는 불안전한 전기 공급망에서 효율적으로 운용할 수 있다.
시스템의 설치는 4주 정도가 걸렸다. 한 달간의 준비 기간 이후, 시스템의 설치와 전력망 내에서의 가동은 몇 시간 내에 이루어질 수 있었다. 가장 중요한 점은, 이 사업은 계획된 예산과 시간에 맞추어서 이루어졌다는 것이다.
"델타전자가 설치한 시스템은 GSK Biomed사의 기대와 필요를 완벽하게 충족하였고, 중요 장비들의 보조 전원 공급을 확보하였다. 우리는 델타전자의 양질의 시스템과 UPS 설치 기간을 단축시킨 점에서 높게 평가한다." 라고 GSK Biomed사의 유틸리티 기술자가 말하였다.