PRODUCT LIST
Delta Electronics, 상트 페테르부르크 FSBI 연구소에 UPS 지원

스위칭 전원공급 장치 시스템 및 무정전 전원 솔루션 분야의 선도적인 공급업체인 Delta Electronics는 러시아 상트 페테르부르크에 있는 FSBI(Federal Medical and Biological Agency)의 어린이 감염 과학 연구소(Scientific Research Institute of Children's Infections) 시설에 UPS 시스템을 설치하는 프로젝트를 완료했습니다. 이 프로젝트는 Delta Electronics의 파트너인 Spectr RS의 지원을 받아 완료되었습니다.
요즘 러시아는 국가 의료 시스템을 현대화시키는 데 많은 관심을 갖고 있습니다. 러시아 정부는 의료기관이 보다 효율적으로 운영되고, 환자 진료의 질을 향상시키도록 도와주는 전문 IT 솔루션 구현을 목표로 한 프로그램을 운영하고 있습니다. FSBI도 이번 프로그램에 포함된 의료기관 중 하나로 1927년에 설립된 이래 어린이 감염 연구를 전문으로 하는 러시아에서 가장 오래된 연구 센터입니다. 요즘 이 연구소는 전염병을 앓고 있는 어린이들에게 의료 지원을 제공하는 한편 과학에 공헌하고 인체에 대한 지식을 넓혀주는 연구를 수행하고 있습니다.
FSBI 연구소의 의료 시설 및 방사선 진단 부서(Radiology Diagnostics Department)에 대한 혁신적 첨단화 및 현대화 프로젝트의 일환으로 Delta는 연구소 의료 시설에 있는 MRI 및 CT 스캐너, CCTV 시스템, 화재 경보 시스템, 조명 및 연기 배출 시스템 등에 전용 UPS 시스템을 설치했습니다. 2013년 2월부터 9월까지 진행된 이번 프로젝트는 작업에 사용한 연면적이 29,136.8 평방 미터에 이릅니다.
혁신 프로젝트의 원청업체인 Petrobalt는 FSBI의 무정전 전원 공급을 보장하기 위해 Spectr RS를 대표하는 전문가들과 함께 Delta Electronics가 제조한 UPS 시스템을 선정했습니다. 이번 프로젝트에 선정된 제품은 60-120 kVA의 용량을 갖춘 Ultron 제품군인 HPH 시리즈 UPS로 동급 최고의 효율(최대 96%)을 갖춘 솔루션입니다. 이 UPS 시스템은 DSP(digital signal processing) 기술에 기반을 두고 있습니다. 이 기술은 전자 부품의 수를 줄이고 고장률도 낮춰주므로 고정밀도를 요하는 의료 기기의 작업에 매우 중요한 기술입니다. 또한 여분의 보조 전원 및 팬을 갖추고 있어 시스템이 안정적으로 가동될 뿐 아니라 감시회로가 여분의 보조 전원 회로를 제어하여, 구성 요소 중 하나의 오작동으로 인해 발생할 수 있는 시스템 오류 가능성도 줄여줍니다.
이 솔루션은 의료 기관의 방사선 진단실에서 고가의 자기 공명 장비, 컴퓨터 단층 촬영 장비 및 보조 의료 기기의 작동 신뢰성을 높이기 위해 개발되었습니다. 현재 이 연구소에 설치되어 있는 UPS 시스템은 주전원이 정전될 경우 15분 동안 장비에 전원을 공급할 수 있습니다. 또한 이번 프로젝트의 계약업체인 Petrobalt는 이번 프로젝트를 위하여 시설의 제한적인 공간에 완벽하게 맞는 배터리 캐비닛을 특별 제작했습니다.
Spectr RS의 마케팅 스페셜리스트인 Darya Borok는 "Delta Electronics가 개발한 UPS 솔루션이 높은 신뢰성을 갖춘 전력 보호 시스템을 필요로 하는 의료 시설을 위해 최대 가용 전력, 비할 데 없는 에너지 효율성 및 탁월한 매개 변수를 통합적으로 모두 지원하기 때문에 동급 제품 중 최고의 솔루션"이라고 강조하며 "결국 이 모든 것들이 의료 센터가 보다 효율적으로 운영되게 해주고, 어린이 환자들을 더욱 잘 돌볼 수 있게 도와줄 것이라 확신한다."고 소감을 밝혔습니다.