产品清单
台达模块化UPS与DCIM系统帮助Bytesnet绿色数据中心提升能效

Bytesnet是一家位于欧洲的区域性主机托管和网络服务供货商,在鹿特丹和格罗宁根有两座主要的数据中心设置点,除了拥有2500 m2 数据中心,6500 m2 的厂房之外,还有可以进行研究及教育训练的数据实验室。Bytesnet与台达合作在荷兰建置了一座Tier3+等级的绿色数据中心----d’Root。为了保证数据中心可以达到Tier3+的等级,数据中心设备的可靠度就成为选择其电力基础设施时最重要的考虑因素。
通过电源效率达到环保的目标
d’Root数据中心的核心是一套六百万瓦的电力系统。而Bytesnet在其新的数据中心,选择使用台达 Modulon DPH 500kVA系列模块化UPS,而这也是他们能够让厂务设施的环境影响足迹降到最低的关键之一。由于台达Modulon DPH 500kVA系列UPS具有高功率密度,使得其需要的空间大小只有同功率段解决方案的50%;正常运作下的Modulon DPH 500kVA 系列UPS AC-AC 运作效率可达96.5%,在ECO模式下更高达99%,因此可以帮助Bytesnet大幅降低能源消耗量、二氧化碳排放量和成本费用。
独特的UPS系统和DCIM的组合方式
Bytesnet不仅选择使用台达具备高密度和高效率Modulon DPH 500kVA系列UPS,同时也采用非常多样化的InfraSuite Manager数据中心基础设施管理(DCIM)系统。这款DCIM系统可让Bytesnet完全掌控d’Root运维的各个层面,同时也可以进一步进行优化和提升效率。由于结合了Modulon DPH 500kVA领先的高功率密度与高效率、台达多样化的DCIM系统,使得Bytesnet可以凭借独特的产品性能获得领先优势。
InfraSuite Manager 如何协助Bytesnet
台达提供给d’Root数据中心的InfraSuite Manager数据中心基础设施管理系统,可提供许多非常关键优势。采用InfraSuite Manager之后,Bytesnet可通过电表和环境传感器实时收集能源消耗量的数据,并且从远程监控数据中心的运行。而主机托管服务的提供商也可以使用电容量模块,分析数据中心内如:耗电量、负载以及机柜容量等各项参数。这些信息都可以成为未来扩充数据中心设备的决策基础。DCIM也能通过2D或3D的方式呈现,让管理者直接看到机柜的运转状况,因此可以帮助Bytesnet将数据中心的专业数据中心管理系统的各项优势呈报客户了解。
一切都仰赖数据的明日世界
Bytesnet的CEO Peter de Jong提到:“我们在这里所做的一切,其实是在为21世纪的经济奠定基础。我们体会和认识到台达是非常宝贵的合作伙伴,并且陪着我们一路前进。我们在格罗宁根的厂房设施不仅采用了最先进的电力设备,同时从许多层面都具有开创性。”Bytesnet在d’Root项目中,一直与当地的大学、地区性的ICT提供商以及荷兰电波天文研究所(Netherlands Institute for Radio Astronomy,ASTRON)合作。在d’Root数据实验室内,所有的研究生、科学家、专家和Bytesnet的员工与客户都共同合作,为未来的世界开发各种数据技术。
展示属于未来的数据中心
市场对于数据中心容量的需求正快速增加,而对于能源费用亦是。台达电子EMEA区域BNL关键基础架构事业部的业务经理Jack Chou表示:“Bytesnet选择台达进行这么大规模的项目,证明台达的解决方案被这个业界中最顶尖的专家认可,是具有领导性和前瞻性的技术。台达解决方案的设计已经考虑到未来的需要,并了解到主机托管服务提供商将会需要效率更高、更环保的电力设备。d’Root数据中心提供了一个非常有说服力的案例,让其他的主机托管服务提供商了解可以如何通过现有的各项创新技术,满足明天的各项挑战。”