产品清单
台达DPS系列UPS为俄罗斯电信设备服务商数据中心 提供电力保障

IMAQLIQ公司是俄罗斯研发及提供高科技电信设备及服务的制造商,拥有超过17年的历史,致力于为顾客提供多样化的服务,主营业务包含出租数据中心的服务器机房、电信设备箱与机架空间,并提供主机代管服务,所提供的数据中心完全符合TIA-942 Tier3安全规范要求。
数据中心的主机代管服务对电力保障的要求更为严格,因为电力中断而造成托管客户业务损失,对数据中心运营商来说,是对信誉的巨大损失。基于顾客与新机架安装的数量持续攀升,IMAQLIQ需要在其数据中心部署更多UPS系统。IMAQLIQ的负责人与其系统集成商伙伴Tempesto公司,通过严格的甄选,最终决定采用台达提供的解决方案,包括两组容量达200kVA的DPS系列UPS。
台达DPS系列UPS最多可并联八台、总共高达4兆瓦的电源功率,可满足电力扩容或N+X冗余,符合大型或超大型数据中心对电力的需求。除了具备大功率,随着政府机构对绿色、节能的需求逐渐明确,DPS系列也拥有“轻载高效”的特点,在30%负载率以上就能达到96%高效率,即便是在数据中心常见的轻度负载率20-30%的情况下,UPS整机效率也能达到95%以上,能省下可观的电费成本。此外,台达先进的数字PFC控制技术可实现低输入谐波失真(iTHD<3%)以及高输入功率因数(>0.99),使得DPS系列UPS能提供优异的电源保护、绝佳的能源效率以及同级最佳的总拥有成本(TCO)。
IMAQLIQ 商务总监 Victor Opopol表示:“我们的数据中心提供客户全年不间断的服务,也致力确保客户的信息安全。因此,为我们的数据中心选择优质、可靠的UPS极为重要。选择台达的解决方案,因为其完全符合我们的所有要求,并且在市场上拥有良好的声誉以及众多成功案例。我们计划随着未来的业务扩张,装设更多台达的UPS。”