产品清单
台达 UPS 确保俄罗斯圣彼得堡签证申请中心免受断电影响

台达关键基础架构解决方案事业部 (MCIS BU) 与其俄罗斯经销伙伴 Spektr RS 携手合作,于圣彼得堡的签证申请中心安装不间断电源系统 (UPS) 。台达 Modulon HIFT (海福) 系列 80kVA UPS 为该签证申请中心的计算机及服务器提供最可靠的保护,使其免受电压突波和断电的影响。
圣彼得堡的签证申请中心于 2013 年五月在圣彼得堡开始运行。十一个申根国家的签证服务中心皆集中于此建筑内。在签证服务中心尚未整合之前,其服务据点散布于城市的各个区域。签证中心的工作人员每天都需要处理数千份文件。这里所需的解决方案是中心在遭遇停电的状况时,能为计算机及服务器提供长达 15 分钟的备用电源。
除了高可靠性外,为了将来可能扩大的服务做完善准备,客户需要一个易扩容及易建置的解决方案。台达的 Modulon HIFT (海福) 系列 80 kVA UPS 能够满足客户的所有期望。该解决方案在两周内即建置完成。台达 HIFT (海福) 系列 UPS 的模块化系统提供 20 kVA 到 320 kVA 之间的电源容量,以 20 kVA 为增减度量。该解决方案的 N+X 并联冗余功能,能有效加强系统的可靠性及负载量。也就是说,如果一个机台损坏,该系统仍会持续运行无碍。如果遇到机台损坏的状况,可以只更换损坏的模块,而无须关闭系统或切换至旁路模式。台达不间断电源系统拥有极高的能源转换效率,以确保最大的负载量。HIFT (海福) 系列的专利技术使系统能够在正常模式下达到 94% 的效率,在节能模式下达到 97% 的效率。
Spektr RS 的总监 Andrei Saviliev 说:“我们不能够长时间停止处理资料,即便发生了技术问题也一样。”若发生问题,系统仍会全面持续运作。“签证中心能够为申请人提供流畅不间断的服务,都要归功于台达Modulon HIFT (海福) 系列 UPS。”