PRODUCT LIST
델타, 파트너사와 협력하여 후베르투스 터널에 모듈형 UPS 시스템을 구축함으로써 최고의 결과를 달성

운송 시설을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 백업 전력 장치와 UPS 시스템을 공급하는 것은 델타 일렉트로닉스의 가장 중요한 임무 중 하나였다. 우리의 고객들은 종합적인 안전성을 극대화하기 위하여 우리의 솔루션에 의존한다. 또한, 우리의 고객들은 전력 공급의 중단을 최소화하거나 제로로 만드는 어려운 과제를 해결하면서도 시스템의 교체 과정에서 정상적인 시설 운영을 중단하지 않아도 되는 솔루션을 제공받기를 원한다.
델타일렉트로닉스 EMEA는 파트너인 e-Power BV - AC en DC UPS-systemen과 함께 후베르투스 터널에 델타의 MCIS 제품 포트폴리오의 모듈형 UPS 시스템을 구축하여 최고의 결과를 달성하였다. 이 모듈형 UPS가 선택된 이유는 탁월한 효율성과 유연성을 가지고 있기 때문이며, 델타와 파트너는 성실한 계획과 높은 수준의 기술적 전문성을 바탕으로 이 UPS를 설치하였다. 오랫동안 신뢰할 수 있는 파트너였던 e-Power BV는 산업용 UPS 시스템의 설계, 공급, 유지보수를 전문으로 하는 기업으로서, 우수한 신뢰성과 긴 사용 수명으로 인정받은 솔루션을 사용한다.