PRODUCT LIST
델타전자, 러시아 우랄 연합 대학에 UPS 시스템을 제공하다
![](/media/images/other/success-story-russia-Ural-Federal-university.jpg)
델타전자의 협력사인 Spectr RS사는 우랄 연합 대학의 데이터 센터의 시운전이 성공하였음을 선언하였고, 대학에게 지속적이고 신뢰 가능한 전원 공급을 제공하였다고 하였다. 우랄 연합 대학은 우랄 지방에서 가장 큰 대학이며, 러시아 연방에서 가장 큰 대학에 속한다. 일정 단계에서, 대학은 데이터 센터를 건설하여 미션 크리티컬 과정의 흐름을 보장할 필요성을 느꼈다. 이를 위하여, 델타전자가 UPS (Uninterrupted Power Supply; 무정전전원장치) 시스템의 공급자로서 선정되었다.
델타전자의 시스템은 설계 과정에서 적용되었으며, 다른 UPS 제조사의 제품들과 비교하였을 때 성공적이라는 점을 보였다. 이는 고객이 원하던 사양에 부합하였으며, 두개의 3단계 Modulon NH Plus 120kVA UPS와 17개의 42U 모듈형 받침대, 32개의 Zero U 전원 공급 패널이 포함되었다. Modulon UPS 계통의 주요한 기술적 이점으로는, 회복 시간이 최소화된 점과, 고객의 필요에 따라 확장이 가능하다는 점, 내장된 환경 조절 시스템, N+X 보조 시스템이 있다.
Spectr Rs의 사업 관리자인 Galia Sitdikova는, "기업의 운영 효율성은 기술적 인프라에 따라 달라지며, 이는 고등 교육 기관에 있어서도 마찬가지이다. 사실, 서버가 운영된 지 얼마가 지나면, 서버에 저장된 데이터의 가치는 서버의 비용 자체보다 더 커질 수도 있고, 따라서 이를 적절한 UPS를 이용하여 보호할 필요가 생길 것이다. 이를 위하여, 델타사의 시스템이 제공하는 최적화된 자본 및 운영 비용과, 시스템의 신뢰 가능성과 범용성은, 그리고 가장 신뢰 가능한 무정전 전원 공급은 고객이 선택할 수 있는 가장 좋은 시스템으로 만들었다." 라고 말하였다.