产品清单
台达 MCIS 为印度飞航训练中心仿真器提供电源保护
![](/media/images/other/ss--transportation--aviation-training-2.jpg)
台达 MCIS 再次担任最受客户信赖的合作伙伴,向印度飞航训练中心 (Flight Simulation Technique Centre, FSTC) 提供高可靠的不间断电源系统 (UPS),为其训练中心的仿真器提供电源保护。FSTC 位于印度古尔冈市 (Gurgaon),是印度首要的专业航空训练中心。FSTC 每年为来自印度各地的飞行员、技师及其他专业人员提供一百万小时以上的训练。可供学员实际操作的全动式模拟机具有拟真飞行技术,能模拟实际的飞行情况。每台仿真器造价 970万美金。某厂商在一台仿真器中安装的 75kVA UPS 系统严重失效,造成这台昂贵的机器受到损伤。
台达在进行负载研究后,为如此精密的机器提出了 Ultron NT 260kVA UPS 解决方案。台达所提供的方案并非一个无变压器的UPS,而是一个内含变压器的系统,适用于飞行仿真器这类常发生持续抽载的负载所使用。此UPS 成功安装在两台仿真器中并且顺利运作。我们能引以为傲的说,台达Ultron NT系列 UPS 为这些昂贵且精密的关键设备提供了动力来源。
台达UPS 不仅为仿真器提供最高程度的电源保护,也有助于降低客户的总体拥有成本。在其它品牌UPS故障后,为避免断电,此仿真器采用柴油发电机为动能。这些仿真器在安装台达 Ultron NT UPS之后,便享有可靠稳固的UPS系统备援,因而大幅降低资本支出。
FSTC 明年计划添购 4 台仿真器,目前正在与台达商议扩大合作范围。能在这个独特的应用领域被采用,对台达UPS而言是一个重大突破。我们期待能成为此关键产业竞争力的强力后盾。