产品清单
澳大利亚最高法院采用台达UPS升级备援电力系统

全球电源管理与散热解决方案的领导厂商——台达,携手澳大利亚司法体系的某最高法院,为法院政务、建筑安防等系统提供了海福HIFT 80kVA系列模块化不间断电源系统 (UPS),打造用电安全基础保障及高效数据中心基础设施环境。
该法院原有的UPS系统已经使用多年,须更换风扇及电容器等若干零配件才能维持可靠的运行。综合分析之后,法院设备管理人员认为原有的UPS机体老旧,维修成本和日常维护费用昂贵,所以决定采用台达海福HIFT 80kVA 系列UPS来取代原有系统。
该项目中采用的台达海福HIFT系列UPS,是一款高智能容错设计的模块化UPS产品。采用N+X架构设计,可提高系统容错度,能够按需配置可靠度等级,满足不断变化的负载需求。系统可随需扩容,是具备最短系统修复时间能力的高可靠、高可用、智能型UPS解决方案。在运维方面,海福HIFT模块化UPS超低的MTTR(平均修复时间)也为用户的高效运维提供了保证。相比传统机型MTTR超过2小时,海福HIFT模块化UPS可小于30分钟。同时,海福HIFT模块化UPS的功率范围从20kVA一直到480kVA,在该功率段范围内,海福HIFT有24个不同功率容量的产品,能为客户提供丰富选择。该方案在完全满足澳大利亚该最高法院现有需求的同时,更全面兼顾了未来业务发展所需的弹性扩展要求。