产品清单
台达 UPS 见证中国目标飞行器发射升空

中国在 2011 年,成功发射一艘新的目标飞行器至太空中。台达(中国)在中国举国欢庆之时,宣布台达 UPS 解决方案正在卫星控制中心的服务器室中待命,确保追踪和控制卫星的关键设备能在发射过程中持续运作。
卫星控管中心服务器室的重要功能,包括处理飞行器追踪数据和远程感应参数。为了能不间断地为轨道卫星追踪及通讯数据服务器室提供电源,稳定可靠的 UPS 变得至关重要,中心的专家团队曾仔细审视过市场上众多的 UPS 供货商品牌,最后专家们因为我们的解决方案具备高可靠度和优异质量,而坚持采用台达 UPS 解决方案。
台达是依据追踪及通讯数据服务器室的预期载量、不同层级重要性的差异,以及该栋建筑的建筑设计,为中国卫星控制中心提供解决方案。此解决方案为了分配电源供给和关键领域,采用了台达 NT 80kVA 1+1后备电源供给,以及十六个 7kVA 到 320kVA 间的 UPS 单位。所有 UPS 设备管理都是透过台达的专用中央管理软件执行,此套软件可让不同楼层的单相 Amplon N+系列及三相NT系列进行集中化电源供给监控。台达 UPS 系统具备多项优点,不但拥有可扩充性及智能监控,还能大幅降低系统需要的维护及低系统运作的相关风险。
为了此项计划,台达(中国)依用户的需求,采用弹性的配置UPS电源供给方案,并将智能监控解决方案与 UPS 硬件完美整合,大幅提升卫星控制室电源供给的可靠度、可用性及维护便利度。此次台达 UPS 在确保宇宙飞船成功发射上,对中国的航天产业贡献良多。
询价联络 |