Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
ИБП Delta защищают новый торгово-развлекательный центр в Братиславе

Предотвращение аварийных отключений питания – это проблема первостепенной важности для всех подобных центров на стадии эксплуатации. Многочисленные магазины, спортивные залы и рестораны, арендующие площади центра, должны быть обеспечены надежным и стабильным питанием, чтобы иметь возможность предлагать своим клиентам услуги высокого качества. Подразделение Delta MCIS предоставило ТРЦ Bory Mall источник бесперебойного питания (ИБП) Ultron DPS мощностью 300 кВА. Это чрезвычайно выгодное решение базируется на современных технологиях и обеспечивает КПД преобразования переменного тока в переменный до 96%.
MCIS в сотрудничестве со своим региональным партнером смонтировало в торгово-развлекательном центре сам ИБП мощностью 300 кВА и батареи Exide Sprinter, устанавливаемые в батарейном кабинете EBC TJH. Прогнозируемые эксплуатационные показатели этого комплексного решения вполне достаточны для питания еще одного здания, которым вскоре будет дополнен комплекс.
Благодаря передовой топологии и выпрямителю на биполярных транзисторах с изолированным затвором, ИБП Ultron DPS обеспечивает очень высокий КПД преобразования переменного тока в переменный – до 96%. Это позволяет экономить значительное количество энергии. Дополнительным преимуществом решения является высокий коэффициент выходной мощности (0,9) и очень низкий коэффициент нелинейных искажений тока (менее 3%), что гарантирует быструю окупаемость инвестиций. Все чувствительные системы защищены благодаря использованию чистого питания, а схема построения ИБП с двойным преобразованием позволяет повысить качество питания и продлить срок службы оборудования.
Интеллектуальная система управления батареями делает удобным процесс обслуживания, а использование компонентов только высокого качества позволяет снизить эксплуатационные расходы. Интеллектуальное управление скоростью вентилятора также способствует снижению затрат на электроэнергию. Delta внесла ряд усовершенствований с целью обеспечить лучшее управление батареями, горячую замену вентиляторов и простоту работ по обслуживанию. Конфигурация с горячим резервированием и возможность резервирования по схеме N+X способствуют повышению надежности системы.
Критериями, по которым клиент выбрал предложение Delta MCIS и его регионального партнера, были исключительное соотношение цены и качества, высокие эксплуатационные параметры и надежность оборудования, а также быстрый монтаж, который был завершен в течение всего семи недель. Подразделение Delta MCIS также смогло предложить более длительный гарантийный срок вместе с договором обслуживания, что отражает абсолютную уверенность Delta в высочайшем качестве своих решений и стремление поддерживать долгосрочные отношения с клиентами.
▲ Высокоэффективная система бесперебойного питания от Delta MCIS обеспечивает стабильное электроснабжение даже при возникновении внешних проблем.