Выбор Продукта

Гибридные системы питания

Компания Eltek (входит в состав Delta Group) представляет гибридные системы питания — решение для обеспечения питания ЦОД нового поколения. Новое решение обеспечивает непревзойденную надежность, масштабируемость и компактность по сравнению с традиционными системами, а также более низкую общую стоимость владения. Это возможности обеспечения питания будущего, доступные уже сегодня. Гибридные системы питания предоставляют гибкую модульную инфраструктуру, удовлетворяющую все потребности ЦОД по питанию в отраслях ИТ, телекоммуникаций, облачных вычислений и банковских операций. Решение с высокой плотностью мощности обладает не имеющими аналогов возможностями обеспечения питания для телекоммуникационного и ИТ-оборудования, а также устройств охлаждения.

Простая и недорогая эксплуатация

  • Устранение необходимости в сложных распределительных устройствах, связанных с возникновением рисков
  • Масштабирование под потребности любого ЦОД, от 100% переменного тока до 100% постоянного тока в лучшей комбинации
  • Базовый блок напряжения постоянного тока естественно выравнивает нагрузку, включает параллельную работу и выполняет синхронизацию
  • Одна архитектура для тренировки для всех применений и ремонт без останова
  • Встроенные контроллеры, возможности подключения системы управления инфраструктурой ЦОД
  • Модульная конструкция с фронтальной загрузкой с использованием квадратных кабинетов размером 600 мм, соответствующих компоновочной сетке помещения
  • Тестирование генераторной установки в реальном времени в любое время
  • Высокий стандарт готовности к работе обеспечивает время на восстановление после отказа или модернизацию в собственном темпе


Гибридные системы питания

Оригинальная гибридная система питания

Основой гибридной системы питания является система сборных шин напряжением 380 В постоянного тока и батареи, соответствующие новому стандарту ИБП высокого напряжения постоянного тока для ЦОД и ИКТ. В своей базовой конфигурации гибридная система питания представляет собой выпрямитель постоянного тока 380 В с батареями, подающий постоянный ток в серверные помещения с минимумом потерь на электропроводность и преобразование. Выпрямитель, имеющий модульную масштабируемую конфигурацию, основан на хорошо зарекомендовавшей себя высокоэффективной технологии Eltek.

Учитывая то, что стандарт 380 В постоянного тока пока не получил широкого распространения, гибридную систему можно расширить модульными ИБП на базе инвертора, подключенными к шине/батарейному блоку 380 В постоянного тока через гальванически развязанный входной каскад постоянного тока. Клиент может выбрать конфигурацию только с выходом переменного тока, только с выходом постоянного тока или любые комбинации переменного и постоянного тока, не жертвуя эффективностью и надежностью и имея возможность расширения решения в любом направлении после монтажа.

Что касается входа переменного тока, гибридная система предлагает уникальную альтернативу традиционному автомату включения резерва между сетью и дизель-генератором.

Автомат включения резерва — единственная точка отказа в традиционной конфигурации ИБП. При использовании гибридной системы питания клиент может совсем отказаться от автомата включения резерва, подключив второй выпрямитель напрямую к генератору. Такое решение особенно привлекательно в случаях, когда ожидается частое применение генератора из-за нестабильного напряжения в электросети или ограничений пиковой нагрузки. Во время запланированных эксплуатационных испытаний генератора подключенная к электросети система остается в режиме ожидания и обеспечивает бесперебойную подачу питания на критические нагрузки в случае отказа генератора.

4 варианта преобразования с понижением

  • Прямая подача постоянного тока на выделенные источники питания фронтального сервера (например, при открытых вычислениях).
  • Прямая подача переменного тока на обычные источники питания фронтального сервера, когда основная часть общей нагрузки питается переменным током.
  • Подача постоянного тока на кабинеты инверторов, которые обеспечивают преобразование в переменный ток, когда небольшая часть общей нагрузки питается переменным током.
  • Подача постоянного тока 380 В на кабинеты преобразователей постоянного тока, которые обеспечивают преобразование в постоянный ток 48 В для питания телекоммуникационного оборудования прежних поколений. Также доступны более компактные внутристоечные решения.

Оригинальная гибридная система питания

Мини-вариант гибридной системы питания

Полностью масштабируемую инфраструктуру обеспечения питания можно получить и при использовании мини-вариантов гибридной системы питания. Это более компактные, но полноценные решения, размер которых рассчитан на поддержку одного ряда серверных шкафов.

Они предоставляют все преимущества полномасштабной системы. Кроме того, мини-решения обладают высокой гибкостью, поскольку инфраструктуру обеспечения питания можно расширять по мере роста бизнеса, а также адаптировать системы питания к требованиям в каждом ряду шкафов.

Rectiverter — это сдвоенный модуль преобразования электрической энергии с 3 портами. Устройство совмещает функции выпрямителя, инвертора и статического переключателя ввода. Это идеальное решение для смешанных сред с питанием переменного и постоянного тока.

Основные возможности

  • Источник бесперебойного питания переменного и постоянного (48 В) тока общей мощностью до 100 кВт
  • Двухшкафное решение с батареями и блоком распределения питания
  • Опционально доступный выпрямитель, подключаемый к дизель-генератору
  • Применение:
    » Система питания в ЦОД, питающая оборудование переменным и постоянным током
    » Контейнерные, модульные ЦОД

Мини-вариант гибридной системы питания

 

Гибридная система питания на основе переменного тока

Гибридная система питания на основе переменного тока представляет собой комбинацию преобразователя переменного тока и отдельного выпрямителя постоянного тока.

Это решение заменяет собой традиционный автомат включения резерва, который часто является единственной точкой отказа, и позволяет проводить в реальном времени испытания генератора под максимальной нагрузкой без отключения от электрической сети.

Гибридная система питания на основе переменного тока основана на инверторе Eltek мощностью 25/50 кВт, который обеспечивает высокий КПД преобразования электроэнергии, возможности резервирования и горячей замены. Мощность каждого шкафа можно сконфигурировать до 200/450 кВт, а масштабируемость позволяет поднять мощность до 1000/3600 кВт благодаря параллельному включению шкафов.

Выпрямитель, подключаемый к дизель-генератору, основан на выпрямителях Eltek HE, обеспечивающих КПД преобразования мирового класса, и позволяет использовать батареи для подачи питания постоянного тока на инвертор при длительных перебоях энергоснабжения.

Основные возможности

  • Преобразователь переменного тока с опциональным подключаемым к генератору выпрямителем для повышения надежности и безопасного испытания генератора
  • Экономичное, высококачественное решение для применения в системах с ИБП переменного тока
  • Совместим с системой управления зданиями Infrasuite

Converged Power Solutions - AC

 

Гибридные системы питания Eltek (компания в составе Delta Group) 

 

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *