产品清单
技术文章
不间断电源 (UPS) 系统在医疗行业的应用
台达关键基础架构事业部
涵盖产品:
不间断电源系统 (UPS)
医疗保健技术的发展日新月异,各种尖端应用几乎随处皆可见,从监控病患体能的穿戴技术,到着重于改善医疗保健产业的创新计划,范围十分广泛,从医院到诊所,各种医学中心都在普遍发展当中。在医疗结构中,伴随着信息化的发展、智能化的飞跃,不间断电源系统(UPS)的应用也愈发广泛和普及,通常包括如下场合:
智能楼宇
有越来越多医疗机构依赖创新技术管理其设施,举例来说,智能楼宇管理系统 (IBMS) 可协调所有的事务,包含建筑物营运、通讯,通过暖气、通风和空调设备,监控、控制与整合温度,为病患打造恒温环境。IBMS 亦可协助医院管理阶层提供安全性保障(周边保护、门禁管理和数字监视),以及各种人身安全的应用。
IT信息密集的e化医院
在数据管理方面,医疗保健机构在导入医院信息系统 (HIS) 之后,亦获得极大优势,这些先进系统可为组织提供一整套改善医院管理、临床工作和病患管理的工具。完善的 HIS 同时可协助运作健康管理信息系统 (HMIS) 等,以方便管理人员进一步监控不同地点之医疗保健设施的运作,并协助医疗人员通过可实时存取的病患数据,提高服务质量。
医疗设备的电源供应
近年来,用于协助和检验病患之医疗设备的技术亦有大幅进步。从通风设备到核磁共振成像仪(MRI)、从气体分析仪到离心机、从验血系统到诊断装置等医疗设备,都可看到极大的进展,且无论病患或医师都更容易使用。
UPS守护医疗行业的关键运营
由于许多创新的电源技术皆息息相关,因此,许多医院和医学中心都会将这些技术整合在一套系统中,共同为关键功能供应需要的电力。
举例来说,医疗机构的建筑为了保障病人安全,其火警、闭路电视等智能建筑系统需要保证不间断的电源供给,因此UPS成为不可或缺。数据中心是医疗行业另一个需要格外关注才能维持稳定运作的区域。伴随着医疗信息化的普及和发展,越来越多的医院利用数据中心储存数据,例如病患档案、病历和数据处理应用程序,因此在医院的日常运营中,数据中心已成为必须,且其维持正常运作的关键设备如服务器、路由器等均十分依赖不间断的电源。
在极端条件下,医疗行业的数据中心必须备有完善的紧急供电系统,以满足运作的需求,加上这些数据中心的耗电量大、任务繁重,因此确保数据中心的可靠性和能源效率亦是当务之急。
除此之外,医疗设备尤其是手术室必须备有稳定供电。诸如核磁共振 (MRI)、计算机断层 (CT) 扫描仪、X光、气体分析仪、超音波和造影装置等都安装有UPS,以确保其运作效能的需求。此外,高阶先进诊断系统更需要使用大型UPS系统,才可提供安全的备援。
由于这些系统之间的关系密切,因此即使医院的供电仅中断数秒,亦可能会中断数千个相互依赖的运作。除了使病患产生不好的体验、生命危险,医院供电中断都可能会导致设备故障、系统损毁、硬件损坏和数据遗失。
医疗行业的UPS系统需求
与商业或工业用途相比,医疗机构在电源保护系统方面要求的标准更高。台达提供各种 UPS系统的解决方案 ,能在极端环境下维持稳定供电,协助医疗机构保护其系统和应用程序。UPS系统为可在失去其他供电来源时,提供紧急电源给电子设备,这些装置的运作方式与备用发电机或辅助/紧急供电系统截然不同,UPS在供电中断的情况下,会通过电池储存的电力,提供几乎零时差的防护效果。
医院或诊所停电,可说是病患、医师和家属的噩梦,此时UPS就扮演着不可或缺的角色。在多数情况下,医院停电将会导致维生系统无法正常运作,使这些病患必须与死神搏斗。
举例而言,电力供应问题可能会影响CT扫描仪的运作或成像质量。MRI 是重要的医疗系统,需要稳定供电才能正常运作,以提供一致可靠的造影效能,且医院发生重大停电事故,严重时甚至可能会造成医疗过失,而严重影响医院整体运营。
研究指出,医院电力中断会从许多不同层面影响健康,不仅无法提供适当的照护,且可能无法及时供应必要的资源,最常见的医院电力中断原因为极端自然灾害,例如暴风雪、暴雨、龙卷风、干旱和台风。根据《新英格兰医学期刊》指出,近年来,世界各地皆频频发生这些自然灾害,且越来越频繁,毫无缓和的迹象。
对于必须在极端条件下维持高度运转的医院而言,电力中断是未来的一大警讯。由于医院和诊所的营运极度仰赖电力,因此取得稳固电源解决方案将是首要任务。当发生停电时,无论是暴风雨、热浪、龙卷风或其他自然灾害引起,都会立即使数千名病患的健康陷入危机。
台达UPS可解决许多潜在能源问题,包括电压突波、电压波尖、电压骤降、全面停电,以及频率差异的必要安全设备。医疗中心可通过让系统在停电期间获得稳定供电,而大幅降低成本,以及持续确保顺畅运作。
台达UPS解决方案--保障医疗行业连续性的稳固供电
每一部医疗装置需要考虑的特定动态负载特性和电压调节需求各不相同,在某些国家和地区,UPS甚至必须满足当地的医疗安全规范。台达UPS工程设计团队必须针对不同类型的系统,选择适合的UPS 容量和类型,或是搭配额外的配套组件(如隔离变压器)。当地台达工程师需要针对多数设备进行负载研究,以正确了解负载组成和电源规格,且提供的UPS解决方案应可符合负载的起动功率或过载需求。
台达是业界电源管理解决方案的领导厂商,具备适用于医院、诊所和医学中心的完整UPS备援电力解决方案。台达的产品拥有高可靠性与高效率,可同时提供远程的集中管理和充裕电池续航力。台达更致力于研发先进技术,以提高产品的能源效率及追求永续发展。
在全球,多家医疗产业领导厂商认同台达的技术优势和工程设计能力,并赞誉有加:
- 台达 MCIS 为俄罗斯医学科学院 (RAMS) 提供电源保护系统
台达关键基础架构解决方案(MCIS)在俄罗斯联邦健康与社会发展部的公开招标中拔得头筹,为儿童健康科学中心 (NTSZD RAMS) 提供高效率电源保护解决方案。采用台达海福HIFT系列100kVA UPS 和 DPS 200kVA UPS,替换了治疗室、实验室和冷冻库的电源。俄罗斯儿童健康科学中心基本建设预算副局长L.N.Titov表示:“台达UPS在安装和实际运转之后,展现出绝佳的稳定性、卓越的可靠性及低廉的整体成本,且其稳定效能亦符合医疗电源供应器的需求。台达于此项目中展现出无人能敌的专业素养,我们期待能与他们建立长期的合作关系。” - 台达海福HIFT系列UPS为中国兰州大学第二医院手术室提供电源保障
兰州大学第二医院医院是一所集医疗、急救、康复、保健、预防、医学教育、科研于一体的大型综合性三级甲等医院,甘肃省儿童医院设在院内,是甘肃乃至西北重要的医疗机构。此次医院手术室供电系统改造项目,主要用于为手术室重要负载:无影灯、恒温箱、监护设备、透视设备等提供供电保障,经过专家组通过对政府入围UPS厂商反复多次严格的技术评估调研,台达HIFT高智能容错UPS电源以其高可用性与可靠性脱颖而出。
依据地市机房负载的重要性、安装空间、后期负载的增容情况、工程实施的可行性等,手术室供电保障系统包括:UPS交流配系统、并机系统和配套等组成。台达海福HIFT系列UPS 拥有卓越的品质:可实现N+X模块冗余,后期即可实现模块扩容,也可实现机架扩容;UPS电源功率模块化设计,大大缩短了MTTR(维护时间),负载27%时效率可达94%节能高效的设计,为保障手术室关键负载设备不间断运行提供可靠保障。