产品清单
技术文章
了解 DCIM 在现代数据中心的角色

Gartner 分析机构将 DCIM (Data Center Infrastructure Management) 定义为“一套工具,能够监控、测量、管理及/或控制数据中心的使用率以及所有 IT 相关设备及设施基础组件和能源消耗量,如配电器和计算机机房空调。”
简单来说,DCIM 的目标是提供数据中心自动化及可见度,简化数据中心的设备管理作业。DCIM 的配置可以是因应整体数据中心、大型设施内部的私有区域,甚至是企业部署的私有数据中心。
相较于历史较长的数据中心,DCIM 的发展才刚起步。自最初约十年前在市场上现身以来,目前 DCIM 解决方案已经发展趋于成熟,现在更成为现代设施不可或缺的一部分。
事实上,IDC 分析机构预期 DCIM 会在未来数年间以大约 16% 的年复合成长率成长,并将于 2019 年达到9亿8800万美金的市场份额。有鉴于 DCIM 展现出的强劲成长力道与具体实际效益,不仅设施管理人必须对其有所了解,CIO 和 IT 管理员也必须具备相关知识。
彰显 DCIM 价值最简单的方法是与旧型数据中心互相比较。相较于让设施管理员使用电子表格和网络图手动追踪资产, DCIM 系统能针对数据中心内部的关键组件和统计数据提供自我产生或图形化检视功能。
例如,台达提供的DCIM系统 - InfraSuite Manager 可以显示服务器和网络装置的正确安装位置。其形式为阶层化的实际数据中心图标概览,以及显示设施目前容量和可用机架的画面。
现有建筑内部的数据中心通常会使用多元通讯协议整合既有的建筑管理系统 (BMS),以管理和监控输入馈电、备用发电机和冷却系统健康状态,亦可细部扩充为实时检视信道层级的温度,或是个别机架的耗电量。
DCIM 提供的信息及可见度可让小型数据中心团队获得高效率运作所需的能力,而这恰巧是快速精准地发现潜在错误和问题的基础。现今数据中心的复杂程度远胜以往,不但部署面积持续成长增加,运算功率及辅助设备的密度更是有增无减,因此这点无比重要。
故障一般不会突然发生,许多错误通常是长期累积的问题,而这类问题展露的征状会登录为看似不重要的警告。为了防范这种情形,台达 EMS1000 环境侦测器的传感器能收集环境参数,如温度、湿度及其他信息,以持续提供数据中心状态的最新信息。
数据中心会使用数以百计的这类装置,而 DCIM 则是追踪超大量数据点的重要角色,能在异常情形或负面趋势对运作造成影响前加以标记。在可设定的中央仪表板上呈现数据中心的实时信息,可让设施管理员直觉化盘查其负责的诸多系统,查清独立警告之间的可能关系,以免错过蛛丝马迹。
事实上,更为精密的 DCIM 解决方案还能提出可供采取行动的建议,或是按下单一按键即可取得客制化建议。台达 InfraSuite Manager 本身提供事件纪录、后续追踪、历史纪录图表和分析,以及从收集到的数据产生各种报告。如此可让 IT 人员通过中央仪表板实时监控及了解数据中心整体环境。
另外,设备制造商并未采纳业界通用的 DCIM 标准,也没有类似 IT 产业的主导平台。现有的众多 DCIM 解决方案可以大略区分为意图提供完整功能的全方位平台,以及采用平台外挂设计或搭配其他 DCIM 兼容组件使用的 DCIM 功能产品。
考虑到现有 DCIM 实作项目本质上的差异,如果要说任何两个 DCIM 实际操作项目绝不相同,这绝对不是夸饰的修辞。将所有数据中心皆视为客制化开发项目,且每一数据中心的优先重点和目标全都不相同,也不会令人感到惊讶。