产品清单
技术文章
数据中心基础设施管理(DCIM)如何帮助您的营运获益?

当下,数据中心已成为企业及组织持续运营的重要部门,随着信息化程度加深,整个社会的业务流程都越来越依赖信息系统。随之而来的是数据中心数量及规模的不断递增,根据Gartner的预测,到2016年机柜数量将扩增到270万台,年均复合增长率 (CAGR)达5.5%。然而随着企业数据中心及大型数据中心的持续成长,IT人员将面对为数众多的机柜与其他IT设备或电力及空调系统,如何有效地管理数据中心,已经成为数据中心运营的重大挑战。
数据中心管理面临着怎样的挑战?
随着企业的业务不断增长,对于信息的使用需求日益激增,加上云服务和虚拟化、集中化的兴起,让IT系统出现急剧变化,因此更提高数据中心管理的复杂度及风险性。由于数据中心基础设施的需求不断增长,传统管理系统已不再能满足需求。比如,由各设备供应商提供的独立设备管理软件,因为对数据缺乏有效的整合,将会增加数据中心运营的风险。具体说来,目前数据中心管理人员面临的问题包括有:
- 如何确保数据中心正常运营且可靠?
- 如何维护关键信息设备的环境安全?
- IT设备是如何配置与连接?
- 如何更好地管理热点?
- 如何控制能源成本?
- 达到节约能源目标的做法有哪些?
- 如何改善数据中心的管理?
根据Gartner 调查报告: 若没有有效的能源管理,数据中心每年的营运成本将会增加超过20%,采用更严格的环境管理则可为企业节省庞大的费用。面对不断变化、复杂的IT基础设施及快速成长趋势下,传统数据中心管理工具已经无法满足企业需求,取而代之的将是一套跨系统的整合性平台。
何谓数据中心基础设施管理(DCIM)?
数据中心基础设施管理(DCIM , Data Center Infrastructure Management),指的是一套可以监控、管理和控制IT相关设备与基础设施的管理工具。新一代数据中心基础设施管理(DCIM),提供了一个更具效益的管理及规划系统,数据中心管理人员将更容易获得其所需的信息,以协助做出明智的决定,进行有效的规划和管理数据中心资产及设施,企业可以大幅降低数据中心的营运成本,并确保符合公司预期的服务水平。
此外,数据中心基础设施管理系统必须能提供管理人员更多的信息,来辅助经理人提出适当的计划和预测未来数据中心的需求,包括环境监测、电力系统、制冷系统、保全系统、报表管理、数据分析和IT整合等。
采用数据中心基础设施管理(DCIM)后将获得哪些收益?
以台达专为数据中心所设计的DCIM管理系统--InfraSuite Manager为例,该系统同时将数据中心最重要的关键基础设施与IT设备整合于同一个平台上。通过中央监测站及环境监测器的无缝结合,能快速并全面整合与分析数据中心能源、电力系统、制冷系统、环境、保全、资产以及服务器监控等信息,被称为“数据中心的最佳守护者”。
此外,通过InfraSuite Manager,数据中心管理人员可以掌握所有需要的信息,从而进行有效规划及管理,并做出正确决策,以确保达成企业及组织所期待的服务质量。DCIM提供了连结管理IT设备与基础设施之间的桥梁,理想的DCIM解决方案可协助提供更智能的决策和优化的效率。下表列出使用InfraSuite Manager软件前后,可为数据中心管理带来的实际效益:
台达InfraSuite Manager使用前后效益对比
|
依据上表可以看出,对数据中心管理人员而言,整合式的DCIM系统不仅提供基础设备的监测信息,还能做到动态控制电源与空调的能力,更进一步提供数据分析作为未来改善的依据。在信息量越来越多且严苛的数据中心内,采用DCIM将有助企业实现未来能源规划愿景、强化能源管理使用效率。
更多关于台达数据中心 DCIM 管理系统的信息,请点击这里。
* Forecast: Data Centers, Worldwide, 2010-2016, 2Q12 Update by Gartner.