产品清单
台达为俄罗斯乌拉尔联邦大学提供UPS解决方案
![](/media/images/other/success-story-russia-Ural-Federal-university.jpg)
近日,全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,携手俄罗斯乌拉尔联邦大学,为该校新建的数据中心提供了海福HIFT 120kVA系列模块化UPS,打造用电安全基础保障及高效数据中心基础设施环境。.
俄罗斯乌拉尔联邦大学(又名:叶利钦大学)是乌拉尔联邦管区内最大的大学,更是俄罗斯九所联邦大学之一。乌拉尔联邦大学,位于俄罗斯叶卡捷琳堡,经过近几年的发展,学校已经发展成为拥有近百个教研室、多个培养方向、上百个培养专业的一个综合性的高等教育学院。随着不断发展,学校必须新建一座全新的数据中心,才能确保校园网络和科研任务能持续运作。通过严格甄选,台达成为了该校新数据中心不间断电源系统 (UPS) 解决方案的供货商。
承担乌拉尔联邦大学数据中心项目的经理 Galia Sitdikova 表示:“对高等学府而言,服务器储存的数据价值可能已超过服务器本身的成本,因此我们必须以最可靠的UPS确保数据安全。台达的产品不仅能满足用户减少投资成本的需求,更拥有极佳的可靠性,因此成为客户心目中的最佳选择。”
该项目中采用的台达海福HIFT系列,是一款高智能容错设计的模块化UPS产品。采用N+X架构设计,可提高系统容错度,可按需配置可靠度等级,满足不断变化的负载需求。系统可随需扩容,是具备最短系统修复时间能力的高可靠、高可用、智能型UPS解决方案。在运维方面,海福HIFT模块化UPS超低的MTTR(平均修复时间)也为用户的高效运维提供了保证。相比传统机型MTTR超过2小时,海福HIFT模块化UPS可小于30分钟。同时,海福HIFT模块化UPS的功率范围从20kVA一直到480kVA,在该功率段范围内,海福HIFT有24个不同功率容量的产品,能为客户提供丰富选择。该方案在完全满足俄罗斯乌拉尔联邦大学新数据中心现有需求的同时,更全面兼顾了未来业务发展所需的弹性扩展要求。