产品清单
台达提供全球 IT 硬件制造大厂尖端解决方案 为印度知名大学建置高效数据中心

KLU 在印度安得拉邦 (Andhra Pradesh) 将建置一座 500 平方英尺的数据中心,并选择全球IT 硬件制造领导厂商为其系统建置商。此 IT 硬件制造商与台达携手合作,为 KLU 提供台达 InfraSuite 数据中心环境管理系统与模块化不间断电源系统 (UPS),创建高效节能的数据中心。
印度的数据中心随着对性能和容量的需求日益增长,使成本与能效的重要性也不断上升。目前的趋势要求解决方案需能够平衡效率、可靠性和成本。根据 KLU 的要求,其系统建置商需要降低解决方案成本,才能从其他系统集成商中脱颖而出。
台达所提供的环境管理系统 (EMS),可轻松替代成本较高的建筑管理系统 (BMS),有效减少总体拥有成本。台达环境管理系统包含环境监测器 (EnviroProbe) 和中央监测站 (EnviroStation),可监控数据中心的温度和湿度等环境数据,并提供火灾、烟雾和擅闯警报。环境监测器提供背光 LCD 显示,可侦测单个机柜的温度和湿度,还提供 4 组干接点,可连接其他环境监测装置。而中央监测站可侦测与收集数据中心的各项关键信息,并使用标准 Modbus 通讯协议的 RS485 监控各种关键设备,通过网络传送数据给中央监测者。搭配台达 InsightPower Manager 软件,可快速处理数据中心图形接口和历史数据记录,实现更有效的管理。数据中心的能效至关重要,而台达所提供的解决方案,能够持续监控数据中心的能耗,提供成本效益更高的选择,是小型数据中心绝佳的解决方案。
台达 Modulon HIFT 系列和 DPH 系列 UPS 则提供中型数据中心所需的高可用性、高效节能及较低总拥有成本 (TCO)。HIFT 和 DPH 为高可靠模块化 UPS,其热插入模块使平均修复时间 (MTTR) 趋近于零,以确保数据中心服务器能够持续运行。DPH 系列 UPS 优异的 AC-AC 运作效率,能在 30% 和 50% 的负载下,整体效率分别达到 95% 和 96%,大幅节省能源成本并改善 PUE 值。Modulon HIFT 和 DPH 可随需扩容,让客户能够随着业务需求,降低总体设备持有成本。
台达 InfraSuite 数据中心解决方案是节省能源、降低环境影响和减少成本的理想选择。对于客户而言,这意味着IT总体成本降低。台达 Modulon HIFT 系列 UPS、DPH 系列UPS 和环境管理系统 (EMS) 使全球 IT 硬件制造大厂的解决方案成为成本效益最高的解决方案。模块化 UPS 确保关键基础设施持续运行,并使平均修复时间 (MTTR) 趋近于零;而环境管理系统可利用烟雾检测器、功率表和 PAC 等第三方设备全面监控数据中心环境,确保其安全运行。
台达拥有丰富的专业知识,提供世界级数据中心解决方案——InfraSuite。此绿色解决方案,已被世界各地的数据中心采用并受到客户的认可。InfraSuite 数据中心解决方案在KLU 数据中心建置项目的成功,加深客户对台达解决方案的认可,并迈出关键的一步,为市场扩展打下良好的基础。