产品清单

数据中心 DCIM 管理系统 - InfraSuite Manager

产品特点

能源管理 能源管理

电源需量控制与能耗分类
可依据数据中心实际部署做能耗分类,因此管理者可轻松掌握各种不同设备的用电及能耗情况,如空调、照明等,当发现用电量超过标准或异常时,可随时调整电力配置。并可依据自定义的条件,进行用电量管理,以达到节能的效益。

电源需量控制与能耗分类

实时PUE分析
支援PUE Measurement Category 1, 2, 3不同等级的电力使用效率计算。企业评估数据中心的电力使用效率上,最常见的便是电能效率指标 PUE (Power Usage Effectiveness),InfraSuite Manager能协助您全面掌握数据中心设施的实时及历史PUE耗能分布分析能力及数据查询,从分析与统计中能够获悉设施总功耗中有多少电能是用于IT相关设备?有多少用于基础设施?因此可以辅助数据中心经理人做出正确的决策,以降低运营性支出(OPEX),是数据中心改善能耗不可或缺的工具。

实时PUE分析

电价分析
在电费的管理上,每个国家的电费计费架构不同,InfraSuite Manager提供弹性的操作接口,管理者可依所在地区的电价分段计费方式来做电费分析的设定,可协助找出最佳的电费计费方式进而降低电费支出,因此公司的电费管理上更为容易可行。

电价分析

电力系统管理 电力系统管理

数据中心对于电力的需求及其可靠性的要求日益增高,InfraSuite Manager涵盖不间断电源系统(UPS)、精密配电柜(PDC)、电源分配器(PDU)、数字电表等相关电力设施的各项状态监控,以确保数据中心电力系统的稳定度与可靠度。

对于一个智能化的环控系统,所有电源设备也需要如IT一般,即使无人看管也能借着智能化的管理平台自动调整设备运行状态,提前洞悉任何紧急事故,接着执行最佳的处置措施。在电源管理部分,除了设备状态监测、容量管理以及电源品质监测,进一步做到电源路径、机柜电流与服务器功耗分析。

电力系统管理

电源路径分析 电源路径分析
由电源路径做巨观的耗电量分析,可以实现总耗电量监测、UPS三相负载平衡管理以及各列机柜电流统计分析。
机柜电流分布图 机柜电流分布图
机柜电流分布图提供各个机柜总消耗电流数据。可以视为在空调未介入前的热点分布状态,根据此图来调整空调的位置以及风量。
服务器功耗分析 服务器功耗分析
由服务器功耗分析来做微观的调整,搭配虚拟机实现动态服务配置。
环境管理 环境管理

藉由安装于机柜里的台达环境侦测器 (EMS1000)及中央监测站(EMS2000)收集各项环境参数,包含温度、湿度、漏水、侦烟、门窗磁簧等,而InfraSuite Manager可针对收集到的信息提供事件纪录、后续追踪分析、历史线图、及各类区间报表,让IT人员可实时监控数据中心并掌握整体机房环境全貌。

温湿度分布图,温度历史线图

保全管理 保全管理

InfraSuite Manager整合网络摄影机与中央监测站,数据中心管理者可藉由实时的视讯影像随时掌握最真实的机房环境信息,并兼顾保全影像记录与备份的功能。另外还可整合门禁刷卡机,提供人员进出信息,是数据中心的最佳保全防护。

保全管理 - 事件触发录像记录/摄影机监视与轮播

资产管理 资产管理

有效的数据中心基础设施管理必须可以促进数据中心资产及服务的效率和可用性。InfraSuite Manager能够显示伺服器与网络设备正确安装的位置,因此可以针对实际的数据中心提供所在位置的阶层式图标概览,并能够实时显示当前机柜空间容量。InfraSuite Manager资产管理的功能组件还包含了容量分析、失效分析、电力路径、网络拓墣、资产查询、维护通知、告警处理建议等资讯。

资产管理 - 电力失效分析、机柜管理

服务器与网络设备监控管理 服务器与网络设备监控管理

InfraSuite Manager服务器管理涵盖了服务器与网络设备监视、 服务器关机保护、服务器电源管理(Power Capping) 。从数据中心的各个Site level到机房层级、机柜层级再到服务器层级,InfraSuite Manager 可提供深入服务器内部的环境监视功能,有别于一般仅只于机柜外部的监视。在网络设备部分,除了一般的网络交换机也可以收集路由器的信息。

服务器内部环境管理
可收集服务器内参数,包括机壳内环境参数:进风温度、出风温度、风扇转速、风扇状态、电压、电流、功率等。除了对服务器内部监视之外,InfraSuite Manager也可以对管理的服务器主板下达OOB关机与开机的指令。当操作系统异常而无法由远程正常登入时,这项功能可以让管理人员无须亲赴现场也能做重启服务器的动作。

网络设备监控
EMS3000经由SNMP询问网络设备统计资料,包含网络设备参数:流量、封包碰撞、各类错误信息等。藉由InfraSuite Manager强大的统计功能,可以自动针对每个网络端口将流量以及错误封包作一小时、一天、一个月以及一年的统计。管理人员接着可以由历史线形图查询流量与时间的关联。

网络设备监控

服务器关机保护
InfraSuite Manager 搭配安装ShutdownAgent 2012的服务器或VM server,可随时监控UPS状态并自动关机。保护操作系统免于不正常关机风险,以防止设备或数据的损害。支援VM的种类包含MS Hyper-V, VMWare ESXi, Linux KVM, Citrix XenServer。除此之外还可协助监视ShutdownAgent状态、VM关机倒数秒数以及UPS事件等。

服务器关机保护

服务器电源管理
结合Intel技术可限制服务器最大功耗并降低伺服器发热量,可运用于提高机柜密度、延长UPS电池放电时间以及空调故障时的区域性保护措施。

结合Intel技术可限制服务器最大功耗并降低伺服器发热量

制冷系统管理 制冷系统管理

另一项攸关数据中心可否正常运作的关键设施是制冷系统。InfraSuite Manager能够提供各项制冷设备,如:精密空调、冰水主机、散热水塔的实时状态显示,及数据中心空调的相关温度数据及漏水警示等,以协助管理人员掌握数据中心制冷状态并确保运作的持续性。

此外,InfraSuite Manager也能统计各精密空调的制冷量。藉由机柜耗电量与空调制冷量的呈现可以清楚的掌握机房内热交换配置,这些信息可以辅助管理人员决定调整空调制冷能力或位置。

制冷系统管理

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top