产品清单

  • 台达 PQC 系列 - 电能质量管理
  • 加强型静止无功发生器 (SVG+)

    价值体现

    电能质量改善用户价值体现

    依托国际著名电力电子集团“台达电子”的全球研发,国内规模化生产的高性价比电能质量综合治理产品。近年来,台达SVG+ 系列产品在制造、能源、轨道交通、通讯、政府、楼宇建筑等行业的机房和工业现场得到了广泛的应用,并受到客户的良好评价。

     

    制造领域

    代表行业:
    汽车、光电、IC、光伏、化纤、家电电镀、橡胶轮胎、烟草、化工、金属拉丝、电子、机械加工、建材

    电能质量特点:
    传动和调速装置是制造过程中必不可少的设备,而大量的变频器和直流拖动设备都采用了6 脉冲整流,导致制造业现场的谐波含量超高。此外,随着LCD、LED、光伏、化纤等精密制造行业的兴起,基于SCR 整流的精密加热设备容量越来越大,家电业的电镀整流,橡胶轮胎的密炼机,烟草行业的打烟机等,同样会造成严重的谐波污染,其主要谐波频段集中在5、7、11、13 次以下。传统基于电容的无功补偿和滤波方案应用在这些领域会因谐波含量严重超标而导致自身的频繁故障、损坏,甚至谐振导致其他设施的损坏。同时这些行业的用电电压往往也会发生严重的畸变,导致电机设备产生附加转矩,造成生产效率降低、废品增加或高附加能耗。

    解决方案及实现效果:
    采用SVG+ 替代传统的电容补偿,可实现在低压侧高质量的无功补偿,彻底消除谐振威胁,大大降低配电设备的容量负担,让变压器、关键负荷开关工作在低发热、高效、高可靠的状态下。此外,滤除了主要的谐波电流,可有效消除电流和电压谐波畸变,确保用电设备正常工作,电机高效运转。同时降低设备故障率,延长设备使用寿命。

    制造领域

     

    重工业领域

    代表行业:
    冶金、矿山、港口、造船、煤化工

    电能质量特点:
    重工领域起重机、提升机、电焊机、轧机、电弧炉等设备谐波含量高,主要频段集中在13 次以下,同时负载冲击较大,导致无功变化幅度大,进而引起电压波动。电焊机和某些加热炉还会采用2 相供电,可能出现三相不平衡问题。因此现场往往无法使用传统的电容补偿柜,而无功补偿的缺失进而造成无功功率冲击,无功波动以及不平衡负载进而导致电压的波动和不平衡,直接造成设备损坏和工作异常。同时也带来了无功功率需求增大和谐波污染电网的问题。

    解决方案及实现效果:
    安装SVG+ 后可以有效解决由于谐波和无功造成的电压波动和畸变问题,并可改善负载的不平衡问题,改善现场设备的电能质量环境,让设备工作在平稳标准的正弦电压下,保证电机正常运行,提高变压器设备利用率,降低损坏和故障率,节能降耗。

    重工业领域

     

    电气化铁路和轨道交通系统

    代表行业:
    地铁、电气化铁路

    电能质量特点:
    轨道交通的特殊性在于其电缆铺设距离长,由于线路中杂散电容较大,将导致主变电所呈现容性,因此采用传统的电容补偿无法补偿感性,导致开通初期负荷较小时会过补偿, 过补偿和欠补偿一样,会对系统造成一定的危害,甚至过补偿犹有过之。其危害主要有三点:抬高电网电压、增加有功损耗、导致系统谐振。此外,电力机车牵引供电的整流逆变装置,和站内的电子装置也会产生较大的谐波,主要以11、13 次谐波为主。谐波会与电容构成谐振风险,影响供电安全和可靠性。谐波还会造成对其他用电设备的干扰和附加发热。

    解决方案及实现效果:
    采用SVG+ 替代传统电容补偿设备,可以有效的进行双向补偿(系统呈容性时补偿感性无功,系统呈感性时补偿容性无功),确保系统不出现过补偿。还可以有效消除谐波,避免谐振风险,加强高低压供电系统的稳定性。

    电气化铁路和轨道交通系统

     

    IT 机房

    常见现场:
    银行、广电、政府、互联网及IT 企业、通信运营商

    电能质量特点:
    随着IDC 机房和大型通信交换中心的容量越来越大,行业内越来越重视通信设备以及UPS 等电源设备的就近滤波和补偿,随着通信设备占比越来越大,而集中补偿需求容量出现了越来越小的趋势。由于通信场合对电能质量的要求更高,在配电侧的补偿要求做到小型、精确补偿以及有滤除谐波的功能,因通讯机房的主要谐波源UPS、开关电源等容量巨大,即便采取了就近滤波,在变压器侧的谐波占比已经不高,但谐波电流绝对值仍然会超过国标要求,对传统电容补偿构成威胁,如果处理不当容易引发谐振,而且造成变压器的额外发热。此外,IT 机房通常为了确保供电连续性,都配有柴油发电机,并采用双母线供电方式,当柴油机供电时,传统电容补偿会退出运行,在最需要进行补偿的时候退出,会导致柴油机的配置偏大,且运行时提供额外的无功电流。此外,谐波还容易导致油机的励磁电流产生震荡,影响油机的正常输出甚至启动失败。

    解决方案及实现效果:
    采用SVG+ 装置替代传统电容补偿,可有效滤除谐波,使得变压器侧的谐波绝对值小于国标要求,消除谐振风险。并在油机供电时可保证正常补偿和滤波,大大提升通讯机房配电系统的运行稳定性。

    IT 机房

     

    石油化工领域

    代表行业:
    石油钻探、采油、炼化

    电能质量特点:
    从海油钻井平台到陆基采油厂,从炼化到输油领域,石油石化的生产现场都采用了大量的变频器及现代化整流设备,使用现场谐波含量大大增加,所产生的谐波以5 次、7 次和11 次为主。因谐波的存在以及随着电容寿命的降低,容量的下降都会导致谐振发生。而石油石化的生产现场对可靠性的要求极高,尤其是谐振造成的过电流过电压会导致停电或设备损坏,严重影响生产现场的连续稳定运行。此外,谐波的存在也会导致电机等负载发生电子嗑轴等现象的发生,损坏设备,增加附加损耗。

    解决方案及实现效果:
    使用SVG+ 替代传统的电容补偿,可有效的消除谐振风险,提升整个配电系统的可靠性。此外,还可以有效滤除谐波,提高设备使用效率和使用寿命,节能降耗。备使用效率和使用寿命。

    石油化工领域

     

    楼宇建筑

    常见现场:
    办公大楼、医院、剧场、公共建筑、游乐设施

    电能质量特点:
    现代建筑配电系统中,非线性负载大量使用,如电梯、水泵、空调、节能灯、可控硅调光系统、大型LED 设备、IT 机房等都是谐波含量极高的的负载。谐波会与传统电容补偿设备构成谐振,影响到楼宇中的配电和用电设备的正常运行。此外,照明等容量占比很高的负载多采用单相供电,会在零线造成3 次谐波的叠加,抬高零地电压,增加零线的发热和负担,并产生三相不平衡,对用户设备造成损害。

    解决方案及实现效果:
    使用SVG+ 替代传统的电容补偿,可以有效的消除谐振风险,提升整个配电系统的可靠性。此外,还可以有效滤除谐波,为配电系统营造绿色运行环境。

    楼宇建筑

     

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

     
    电能质量管理解决方案 联系方式
    中国地区服务热线: (021)5863-9595 24小时不间断受理
    中国
    Sales contact 亚太地区 业务窗口

     

    top