产品清单
俄联邦储蓄银行采用台达 UPS 解决方案保障设备安全
![](/media/images/other/ss_financial-services_ATM.jpg)
配合俄罗斯克拉斯诺达尔区阿纳帕市俄联邦储蓄银行各营运网点技术设备升级整修,该银行计划同时扩大顾客服务区可使用范围、安装自助式终端设备,并导入电子化排队系统。对俄联邦储蓄银行来说,一套可靠、稳定的 UPS 系统不但保障着电子客服设备,同时也为只用一个办公室即可管理市内全部 ATM 的提供了有效保障。
台达 UPS 系统凭借高质量、最佳性价比、快速交期等三项因素,获得俄联邦储蓄银行青睐。该方案包括一组高效率台达 HIFT (海福) 系列 120 kVA UPS,不仅支持电源模块的热插拔,还能确保模块本身及整套系统的备援。模块化的设计除了便于系统维护,以及提高系统输出的弹性,更可节约能源。从一次性投资和长期营运成本上而言,台达 HIFT (海福) 系列产品的总体购置成本都是最低的。
俄联邦储蓄银行克拉斯诺达尔区分行的存款及设备保护部门副总兼通讯与电信系统部门主管 Ruslan Alyautdinov 表示:“俄联邦储蓄银行本身就意味着可靠度,不论是银行存款或设备保护。台达 UPS 系统是高质量、高效能及合理价格的完美组合,面对任何可能发生的停电状况,我们的 ATM 机器、服务范围内的设备及提款机,都一定能持续正常安全作业。”
台达俄罗斯及独立国协区域的营销总监 Anastasia Kiseleva 表示:“电源供应频繁中断及故障对设备一定有不良影响,且可能导致非正常关机。台达的 UPS 系统能够确保提供给关键设备可靠的 UPS 供应,避免任何宕机。”
关于俄联邦储蓄银行
俄联邦储蓄银行是俄国的第一大银行,也是全球顶尖的金融机构,拥有俄国银行体系三分之一左右的资产,是全俄国经济体的主要债权人,拥有存款市场最大的市占率。俄联邦储蓄银行的创始及主要股东为俄罗斯联邦的中央银行,拥有 50% 的注册资本以及一股投票权股份,其他 50% 的股份则分属本国及外国投资者。俄联邦储蓄银行目前服务约 1.1 亿自然人客户,及全球 22 个国家约 100 万家企业。其分行体系在俄国排名第一,共有 1 万 8000 家以上的据点及内部组织,其国外业务网络由在英国、美国、独联体、中东欧、土耳其、及其他国家的子公司、分支机构和代表处所组成。俄罗斯联邦储蓄银行获有俄罗斯银行于2012年8月8月所发的全银行业务执照 1481 号。