產品列表

  • 技術文章 - Delta
  •  

    集中式 UPS 管理系統如何增加效率?

    不斷電系統 (UPS) 持續擴大應用於企業內部以保護精密且不可斷電的設備元件。由於UPS的使用者不斷成長,新舊型的UPS也各自運作於廠辦內,因此維護管理這些UPS成為一個研究課題。

    由於網路的普及,UPS與網路連線不若從前困難,使得IT管理者和IT員工能直接集中管理所有UPS。這篇文章將探討如何透過系統管理所有UPS,以及集中管理UPS的優點。

     

    UPS集中管理的優點

    為了保護設備運作不斷電,企業紛紛投資UPS解決方案以確保商業運作不中斷。然而簡易安裝UPS並不是最終解決方案,管理者需知如何管理控制這些系統,確保他們正常運作。而集中式UPS管理系統的優點就是能立即了解UPS的狀況,包括UPS容量與位置、負載、電瓶是否需要充電以及UPS的運作狀況。如果能透過一個程式完全收集所有資訊,並以簡易操作的圖形介面顯示,另加上警告功能,那麼管理者只要透過這個集中管理程式,就能夠輕易管理上百台甚至上千台網路UPS。比起從前一台一台檢查UPS狀況,集中管理有效率多了。

     

    UPS集中管理連線方式

    一般透過透過以下兩種方式集中管理UPS:

    1. UPS與電腦串接:
    可以在電腦上加裝多埠卡以擴充RS232接口,或是將多台UPS統一連接至RS485,再連接到電腦的RS232接口。RS485適用於連接遠距的UPS,但隨著串接UPS的數量增加,系統監控UPS的時間效率會隨著改變─連接愈多台UPS,系統監控UPS所需的時間就會愈長。

    2. 透過網路收集UPS資訊:
    我們能以插入SNMP卡或安裝UPS軟體來透過網路收集UPS資訊,因此集中管理軟體就必須兼具監控軟體及SNMP卡連線的能力。一旦監控的點愈來愈多,網路流量就成為管理系統中的一大問題。為了避免網路流量壅塞,管理軟體應該能夠隨時調整監控需時減少傳送網路封包。畢竟,使得企業內部運作流暢才是第一要務。

    UPS 集中管理連線方式

     

    透過UPS管理軟體提升效能

    管理者能透過集中式UPS管理規劃電力問題發生時的保護動作。在電力問題結束後,管理可以一步步追蹤並找出有問題的UPS,分析電力事件的原因。在UPS的保護之下,管理者對每一次發生的電力事件,會在第一時間被告知,並提供充分的資訊讓他知道如何處理設備。

    管理者也能根據UPS管理軟體提供的UPS狀態、型號、負載、電池容量來安排UPS的優先順序。例如,發生電源中斷且電池容量低於30%時關閉程序啟動,管理者能知道哪一個UPS的負載已經超過80%,因此他能考慮是否要換一台更大容量的UPS。集中化UPS管理軟體的優點不僅在保護不可斷電的設備,同時也減少人力資源的浪費並且增加效率。

    取得更多台達UPS軟體和連線資訊,請詳閱: 台達 UPS 軟體中心

    top