產品列表
了解 DCIM 在現代資料中心的角色 — DCIM 昇華再強化

DCIM 具備的多元功能對各種客群同樣具備吸引力,如設施管理員、CIO 或 IT 管理員。然而,最能讓設施管理員產生共鳴的層面,莫過於對於成本、可靠性及資料中心管理作業的影響。
我們將從這一角度切入,深入探討 DCIM 解決方案提供的特定功能。
- 透過能源管理節省成本
一般資料中心運作時最大的營運成本之一是高效能伺服器及內部空調硬體運轉所需的電力支出。DCIM 與建築的電力供應系統整合,因此能監控 IT 及非 IT 負載,可輕易地追蹤資料中心內部的 PUE(能源使用效率),讓設施得以高效率使用能源。
除了提高能源使用效率產生的成本節約效益外,設立企業能源效率方案的企業組織還能運用 DCIM 來加強管理及最佳化整體基礎設施的能源使用情形,為環境貢獻一分心力。
- 透過監控能力提升可靠性
DCIM 基本上會在背景運作,以從資料中心內數以百計,甚至數以千計的個別裝置及元件廣泛收集紀錄,包括能源消耗、溫度、濕度及氣流等的各項參數。
最終得出的紀錄能簡化分析,並且十分有助於建立基礎設施虛擬模型,以呈現出所有元件的數位關係圖。這類模型還能用來進行主動維護作業,例如使用分析引擎來搜尋環境內的低效率或弱連結處,以及在斷電或發生故障時進行根本原因分析,發揮出前所未見的成效。
- 加強容量規劃
資料中心的效率明顯與正確規劃容量高度相關,亦即必須詳細計算一般和尖峰條件下的負載。如 Delta InfraSuite Manager能根據目前及未來運作的估計運作情形以及當地電價,設施管理員通常會依賴容量規劃工具來決定資料中心必須供應的資源及耗電量。
對於獨立式的規劃工具而言,DCIM 提供的目前資源用量及冷卻模式等資訊無疑是一大助力。此外,精準預測資源耗盡時機的能力,還能確保新建築或擴充的規劃能密切配合實際需求。
將 DCIM 運用於 IT
雖然先進 DCIM 解決方案原先的目標為可供設施管理員運用的輔助工具,但其功能同樣對於 IT 專業人士具有極高效益。
- 將 DCIM 運用於資產管理
資產管理是 DCIM 的一大強項,因為 DCIM 具備能列舉資料中心內部使用中設備並製作快照的能力。此種能力可將找出資料中心內故障的伺服器或網路硬體工作,轉化成可迅速辨別及定位的輕鬆差事。若無法迅速找出設備,將導致平均修復時間 (MTTR) 增加,而視故障設備的角色而定,更可能對整體設施造成負面影響。
另外,資產管理還必須取得關於資料中心內各項設備的精確配置及使用量詳細資訊,如實體伺服器目前架設的虛擬機器訪客數。DCIM 將此能力進一步強化,方便 IT 人員精確追蹤使用效率不佳但仍然消耗電力的伺服器或設備,而非架設現用服務或其他存取功能的伺服器或設備。
- 掌握連線情形
除了實體裝置外,DCIM 還能與網路整合,提供資料中心內部埠對埠連線情形的深入洞察,包括機架頂端交換器及核心交換器的位置、交換器在網路拓撲中的位置,以及相關纜線及佈線的相依性。
此能力對於隔離及辨別連線問題特別關鍵,並且對於防範共置環境中他人擅自使用扮演重要角色。儘管使用軟體定義網路 (SDN) 的情況不斷增加,由於實體迴路可做為多條虛擬連結的骨幹,因此這一點顯得更為重要。
DCIM 昇華再強化
資料中心究竟該如何評估及部署 DCIM 解決方案? 有別於早期只有少數 DCIM 解決方案的情形,現在有眾多廠商提供各式各樣的解決方案。隨之而來的缺點是適當評估作業的複雜性以及需要大量時間,因此針對各項解決方案詳細評估不再可行。
與其試圖找出「完美」解決方案,企業組織應改為以其終極目標為基礎,來尋找適合的 DCIM 解決方案,包括解決方案在作業環境發揮的效能、現有硬體的完整支援,以及與現有 IT 管理軟體整合度等的因素。
最初即部署 DCIM 明確支援的生態系統也因此十分合理,如 PDU(配電器)、STS(靜止型切換開關)以及存取和監控硬體等的輔助設備。台達提供各式整合元件,是設施管理員滿足其資料中心需求的一站購足好幫手。
DCIM 有哪些發展方向?對此該抱有哪些期待? 雖然現代資料中心已經具備全年無休無縫運作及業務連續性的能力,但現代 DCIM 解決方案能夠實現更高水準的自動化,以事先預測及解決問題。
因此,新一代的資料中心將會普遍安裝 IoT(物聯網)裝置及感應器,並深度整合軟體以處理運算、儲存和網路堆疊等作業。先進的機器學習演算法會持續評定上千個不同參數,以確保電源及冷卻能力精準對應運算工作負載的起伏變動。
結論
DCIM 不再只是業界的利基主題,而是讓先進資料中心與一般現代資料中心分出區別的核心元素。與其使用多個彼此不相容或功能重複的 DCIM 解決方案,相容的DCIM 與設備能讓運作順暢。
值得注意的是,極高比例的資料中心經營者仍然依賴手動程序來處理容量規劃及預測作業,包括運用基本感應器和試算表來調整其冷卻效率。針對這類型的資料中心及企業,即使只是改採基本型 DCIM 解決方案,也能在產能及管理性方面創下大幅度的改進。
已經使用不同衍生類型 DCIM 的企業組織則可透過全新功能及更深度整合,實現長期改善效益。全自動化資料中心雖然仍是未來才能實現的夢想,但時代的巨輪無疑地不斷逼近。