產品列表
迅速啟用 DCIM 以優化資料中心的運作情況

資料中心如何開始著手導入 DCIM?
通常在資料中心推展 DCIM 有著許多原因 – 更優秀的容量管理功能、檢測侷限可用性的問題、減少能耗、提高資產使用率,還有減少員額需求,都能從成功導入 DCIM 而享受到這些優點。
不過,面對著各類險阻,我們建議要從最重要緊急的需求開始處理,以達到企業目標來推動導入。這會是 DCIM 解決方案能解決的最重大難題或最有價值的機會。這種分階段的實施方式可採用模組化的 DCIM 解決方案。在推出首個模組後,再逐步採用後續模組。
▲ PUE 能源監測
▲ 即時能耗顯示
與經驗豐富的 DCIM 業者合作,滿足您的重點需求
要有效評估軟體供應商並不容易,但這個關鍵因素能決定企業是否能夠順利與成功地進行導入,因此必須謹慎考慮選擇供應商。最好是相信有著穩定財務基礎與長期支援其產品的供應商。
Delta InfraSuite Manager 旨在滿足企業在管理基礎架構方面的各種需求,便是屬於能真正全面解決問題的 DCIM 產品。InfraSuite Manager 採用七個模組化的結構設計,讓您能輕鬆依照需求的優先度進行導入,並簡化日後的升級作業。下面三間來自不同產業領域的公司表現出對 Delta 的信任。
客戶個案研究
![]() |
無晶圓廠半導體公司 - 優化資料中心的運作
一個成熟的 DCIM 解決方案典型使用案例:台灣的某大型無晶圓廠半導體公司,生產用於無線通訊、HDTV、DVD 設備及藍光的晶片上系統產品,需要一種監控其全新中型企業資料中心裡的所有資產的解決方案。那些資產包括電源、冷卻、門禁、環境測量、邏輯控制裝置與 IT 設備。資料中心的 PUE 也被視為公司要監控的重要指標。除了電源與環境方面,要能在同一平台上顯示資產資訊。 客戶根據需要安裝了 Delta InfraSuite Manager 的 Operation Platform、PUE Energy 及 Asset 模組,整合過去各自獨立的設施和 IT 領域,集中建立一個資訊庫,以掌握資料中心的全局。建立了一具虛擬功率計、以 kWh 為單位來計算冷卻器的水冷效能。在導入新的 DCIM 後,大幅縮短了平均修復時間(MTTR),也提高了資料中心的可用性與永續性。 |
![]() |
Tata Communications 塔塔通訊公司 - 監測能耗情況
Tata 是全球主機託管中心業者,擁有八個站點,各站點佔地四層樓,各樓有兩個房間,而各房間裡有200個機架。因此必須有一個集中全面即時呈現資產資料的儀表板,以監控資料中心的電力設施。Tata 還要計算各機架的能耗(kWh)與即時功率(kW)。 這間全球電信業者選擇在其資料中心裡安裝 InfraSuite Manager 的 Operation Platform、PUE Energy 與 Asset 模組。在安裝 Delta 的這套全面性 DCIM 解決方案後,Tata 便能依客戶租用的機架來計算能耗。這套系統如今能按照機架、電源與總和數字,產生各客戶的獨立用電報表。Tata 現在享受著它一直找尋的精密報表與監控功能。 |
![]() |
Bytesnet Data Center - 進行 PUE 計算作業
Bytesnet 是最先進的資料中心解決方案區域業者,提供包括網路服務、主機房和主機託管,還有位於格羅寧根及鹿特丹的雲端服務。Bytesnet 先是將重心放在電力基礎設施上,後來才開始管理資料中心基礎設施。這個業者想要能計算整個資料中心的 PUE,並且使用這些資料來提高能源使用效率和降低成本。 Bytesnet 在安裝 InfraSuite Manager 及其 Operation Platform 和 PUE Energy 模組後,能成功地將多種設備(與供應商無關)整合到即時資料中心進行管理。憑藉著該系統靈活又符合人體工程的介面,讓員工平常能輕鬆監控資料中心的運作情況。Bytesnet 可運用 PUE 資料,對優化效率及降低營運成本採取各種行動。在取得冷卻系統關鍵負載,還有 UPS系統、功率計等即時資料的情況下,讓供應商能持續地確保系統的可用性。 |
總結 DCIM 的優點
使用 DCIM 的資料中心可以提高對實際容量需求狀況的能見度,藉此能有效降低所費不貲停機時間的風險。DCIM 也可有助於資料中心充分利用其可用電力,並達到接近其能力上限目標,因此可減緩支出興建新設施的大筆經費。
從以上的例子中可以看出,InfraSuite Manager 足以因應任何組織的基礎架構管理需求 — 從小型主機房服務提供商,到全球託管與電信市場領導者都沒問題。Delta 的 DCIM 解決方案不但能解決資料中心的問題,並可在多種其它情境和行業裡快速滿足投資回報的需求。
展望
唯有即時掌握整個資料中心基礎建設的各項資訊(包括環境、電力和容量資訊),才能發揮導入 DCIM 的協同作用,進而讓企業有能力規劃自己容量,這是對於企業來說是一項關鍵因素。若對新的資料中心進行不必要的資本投資,會引發財務風險。正如大多數資料中心業者已經發現的,已無法忽視部署 DCIM 解決方案的諸多原因。
若貴公司的資料中心尚未部署DCIM,現在正是開始找出貴公司快速致勝方法的時候,藉由模組化的綜合性 DCIM 套件快速享受投資報酬方面的優點。立即聯絡台達,可享受免費諮詢的服務,開始按照模組化的步驟,朝著您的策略資料中心管理方向前進。