產品列表
優化資料中心運作的最佳方案:台達資料中心 DCIM 管理系統

DCIM 為傳統機房環控系統所衍生的整體解決方案,隨著時間推移,DCIM 發展成為除了「監控」外,進一步的涵蓋到「管理」、「規劃」、「優化」等全方位功能。用戶對 DCIM 的期待已不再單單是能耗監控、設備異常告警等基礎功能,而是期待能更進一步的往全面優化的目標邁進。一套好的 DCIM 系統的管理流程,包含四個面向:量測、分析、計畫、行動。協助用戶評估短、中、長期在基礎設施或資產設備的投入資本,善加利用閒置容量,並為下一次設備部署時提出最佳的佈署位置,以達到資產設備配置最適化、擺放空間優化,進而降低資料中心機房能耗與維護成本。
台達專業的 DCIM 團隊,已幫許多產業客戶打造客製化的方案,透過 DCIM 滿足客戶不同的應用,例如:資料中心管理、能源管理、智慧工廠、設施站點監控…等。用戶涵蓋:製造、電信、金融、教育、政府、醫療、娛樂、能源、交通、企業用戶。
客戶成功案例
台塑集團
台塑集團為全球領先的石化業,舊的資料中心已不敷使用。因此須打造一個全新的資料中心,作為台塑集團海外分部 IT 基礎架構的支柱。因此,資料中心的可靠度,未來擴展的靈活性,以及能源效率管理是非常重要的一環。台達團隊提供完整方案,其中包含:高效能電源系統、精密空調、環境監測以及台達資料中心 DCIM 管理系統 - InfraSuite Manager。藉由導入 DCIM,讓 IT 人員更可有效管理資料中心的設備,並隨時監測機房的 PUE 能源效率。導入 DCIM 後,台塑大幅提升了資料中心的能源效率以及使用生命週期。新的資料中心的 PUE 值穩定低於 1.5,預估每年可省下 30% 的用電量。
知名銀行業者
銀行業在經濟成長與穩定上,扮演著重要的角色。而銀行業已不僅止於提供傳統的服務方式,像是銀行分行或 ATM。興起的網路客服中心、網路銀行與行動銀行的密集應用,讓銀行須時時刻刻處理及儲存大量的資料。因此資料中心的管理以及優化,是非常重要的一環。知名銀行業者新建的資料中心,電力總容量:約 3,000 kW 共有 500 個機櫃,分布在不同樓層。他們採用台達資料中心 DCIM 管理系統 - InfraSuite Manager 功能包含:基礎監控 (Operation)、能源管理 (PUE Energy)、資產管理 (Asset)、容量管理 (Capacity) 等管理模組,全面管理資料中心並整合大樓的門禁與監控。導入台達 DCIM 解決方案後,機房維運人員更能輕鬆地掌控資料中心的運作情況,藉此有效降低停機時間的風險。
台達資料中心 DCIM 管理系統 - InfraSuite Manager
在全球 5G 技術應用與雲端運算服務快速成長的時代,資料中心管理日益複雜,台達 InfraSuite Manager 提供模組化的功能來因應不同類型機房的管理需求,並提供 BIM 3D 視覺化的呈現,可以更直覺輕鬆的控管,來達成資料中心的節能、優化及高效率運作。
|
運行模組: |
|
資產管理: |
|
容量管理: |
|
資產巡檢: |
|
工單管理: |
|
事件管理: |
選擇與經驗豐富的台達團隊合作,滿足您的機房運營需求
台達資料中心 DCIM 管理系統 - InfraSuite Manager,滿足不同產業在管理關鍵基礎設施及 IT 資產的需求。模組化的功能介面設計,讓企業更能依照其需求,逐步進行導入,簡化日後的建置流程。台達 InfraSuite Manager 幫助企業確保資訊機房的可靠性與安全性,有效降低停機時間 (downtime) 的昂貴損失,保障商業運營的連續性,更有效降低機房運作成本及總體擁有成本 (Total Cost of Ownership, TCO)。最後,更進一步提升機房管理的透明度、能見度與可追蹤度,使資料中心機房的使用壽命達到最大化。