Выбор Продукта
Новая концепция обеспечения полной энергоэффективности SolutionE

Продукты SolutionE:
- Выпрямители EnergE - эффективнее на 6–8% по сравнению с предыдущими продуктами.
- Новая система охлаждения в OutD системах - сохраняет энергию до 80% и более.
- Продвинутые контроллеры, позволяющие меньше использовать дизельный генератор, тем самым экономя до 30% топлива или более 50%, в результате контроля батарей.
- Возобновляемые источники питания RenE позволяющие экономить до 100% энергии.
- В дополнении, SMCS, позволяющая экономить за счет мониторинга генератора, также функциям контроля .
EnergE - Выпрямители нового поколения
Все выпрямители Delta’s EnergE соответствуют самым высоким стандартам энергоэффективности - до 96% и выше. Замена выпрямителей предыдущего поколения на EnergE позволит сократить потребление энергии до 7%. Экономия может составить десятки тысяч долларов, особенно на удаленных участках, использующих дизель-генераторы. Дополнительная информация:
http://www.deltapowersolutions.com/solutione/
http://www.deltapowersolutions.com/tps/EnergE_Energy-Efficient-Rectifiers.php
Контроллеры - Надежность системы
Контроллеры - мозг современной телекомуникационной системы, играющие ключевую роль в обеспечении устойчивого функционирования системы. Контроллеры Delta позволяют меньше использовать дизель-генераторы, экономя на топливе более 30%, или более 50% в результате эффективного управления батареями. Более подробно:
http://www.deltapowersolutions.com/solutione/
http://www.deltapowersolutions.com/tps/controllers.php
OutD – охлаждение в точном соответствии с потребностью
Охлаждение имеет критическое значение с точки зрения потребляемой на объекте энергии, поскольку оно требует примерно столько же энергии, сколько и эксплуатируемое телекоммуникационное оборудование. Расширенные функции управления микроклиматом, которые реализованы в решении OutD, позволили достичь до 80 % экономии энергии, расходуемой на охлаждение. Дополнительная информация:
http://www.deltapowersolutions.com/solutione/
http://www.deltapowersolutions.com/tps/outd_outdoor-power-systems.php
Решения, разработанные Delta на основе возобновляемых источников, обеспечива
Решения, разработанные Delta на основе возобновляемых источников, обеспечивают более бережное отношение к природным ресурсам. Кроме того, при этом гарантируется надежное предоставление телекоммуникационных услуг в районах, в которых питание от сети не доступно совсем или обладает плохим качеством. Дополнительная информация:
http://www.deltapowersolutions.com/solutione/
http://www.deltapowersolutions.com/tps/RenE-Renewable_Hybrid.php
Система контроля и управления объектом (SMCS) - оптимизация энергоэффективности
Система SMCS предусматривает автоматическое переключение входа, то есть подключение выпрямителей к электрической сети, если качество питания является удовлетворительным. Расширенное управление генератором и функции контроля, а также возможность работы системы постоянного тока при непосредственном использовании сети переменного тока – это дополнительные примеры того, как система SMCS обеспечивает не только надежное энергоснабже:
TPS КОНТАКТЫ
|