產品列表
綠色資料中心:台達與 Bytesnet 聯手實現可能性

透過台達產品的幫助,可確保 Bytesnet 在提供數據服務的同時具備可持續性。在這塊成為荷蘭的領導廠商,這是 Bytesnet 的運營經理 Hans den Aantrekke 所追求的目標。
資料中心是大數據時代的支柱
資料中心是數據基礎設施的核心,它們不僅提供數據的處理和安全性,而且還是雲服務、Web 應用程序和數據密集型研究背後的驅動力。數據推動現代世界,從創新技術和醫學進步到社會變革。
Hans den Aantrekker 在信息通信技術(ICT)領域工作了20多年,他目睹了行業的快速發展,表示:「資料中心將一直存在且人們無法脫離它,但我們可以確保資料中心和設備保持高效。在 Bytesnet 我們提供資料中心租賃和託管服務,客戶向我們租用設備、空間和頻寬來處理數據,並提供基礎設施即服務(IaaS)和高性能計算(HPC)雲服務用於研究。」
Hans 解釋道「研究人員需要大量數據來分析預測現實世界中發生的事情,並且需要快速得到結果。例如,研究人員利用我們的設施處理與 COVID-19 相關的數據,這對於人們來說非常重要,比如預測在特定時間有多少人可能住院,以及研究治療和藥物。」
並表示「由於資料中心在現代社會中發揮著如此重要的作用,我們有責任以環保和高效的方式運營。電力轉換中的功率耗損是過程的一部分,能夠高效率轉換是相當重要。台達UPS提供98%的高轉換效率,因此成為我們最具有可持續性的選擇。」
數據需要可靠的監控系統
Bytesnet 要確保處理的數據需受到安全監控,設施24/7全天候運行,雖需要很大的電力,但這是必要的。對於某些客戶(例如醫療領域的客戶)來說,停機可能是災難性的,減少電力使用的唯一方法是安裝高效設備。
Bytesnet 在鹿特丹和格羅寧根的資料中心都依賴台達的資料中心管理系統 InfraSuite Manager (DCIM) 來監控和管理數據。
「InfraSuite Manager 讓我們能及時掌控整個資料中心,直接人工監控每個數據流是不切實際且沒效率的。但是通過台達 DCIM 系統的協助,我們可以實現部分自動化」Hans 說。
「台達 DCIM 系統普遍兼容、方便使用且非常可靠。如果人為參數處理不適當時,它還會提醒我們,以便我們立即採取行動。InfraSuite Manager 還能產出報告,清楚地看到我們在冷卻和電力目標方面取得的成就,以及我們對客戶的承諾。」
「台達是一家大公司,但它們的運作方式就像在地商店,他們知道我是誰以及我的業務需要什麼,連台達總經理都知道我的名字,非常令人驚艷。」Bytesnet 運營經理 Hans den Aantrekker 表示。
堅持選擇台達
我們對台達 InfraSuite Manager 的功能和效率印象深刻,當台達推薦 DPH 系列 500kVA 模組化 UPS 系統時,Bytesnet 立刻選擇了它。
Hans 補充說明,UPS 設備需要不斷通電並保持涼爽,台達的 UPS 系統提供了我們需要的高容量和功率密度,但它的尺寸只有競爭產品的一半。緊湊的設計讓我們可以在更小的空間中安裝更多模塊。這是最有效率的運行方式。
台達的 UPS 系統也易於擴展,這一點至關重要。「放置我們不使用的設備是對空間和能源的浪費,多虧了台達,我們機架中唯一的模塊就是我們當下需要的模塊。」
「UPS 同時負責轉換電力,利用交流電 AC 轉直流電 DC 為電池充電,然後再轉換回交流電 AC 以返回設備。功率損耗是此過程的一部分,而並非所有設備都可以高效轉換,台達的 UPS 做到98%的高效率,成為我們最具可持續性的選擇。」Hans 表示。
資料中心的未來
新技術讓設備越來越小,所以對於 Bytesnet 來說,未來的擴展並不是需要更多的空間。取而代之的是提供新的服務或是優化服務。
Hans 提出了觀點,資料中心不斷增加,我們需要更多租賃和託管以外的服務。人工智能(AI)和大數據並不是所有客戶都熟悉的東西,但它們的使用量正在飆升。人工智能將決定許多未來的流程,人們對 ICT 產業的依賴將會增加,這使我們的社會更容易受到網路攻擊,因此數據安全比以往更加重要,這些是我們可以幫助客戶的領域。任何人都可以提供機架空間,我們則能提供客戶特別的顧問指導和服務。
隨著世界對數據的依賴不斷增加,Bytesnet 專注於確保每個運營領域的可持續性。Hans 表示「數據是新世界的基礎,這就像現代經濟中的黃金,必須對其進行可持續性管理,我們有責任為明天的人們照顧這個世界。」