Выбор Продукта

InfraSuite Manager — система мониторинга и управления ЦОД (DCIM)

Особенности

Base Model (Рабочая платформа)

Base Model (Рабочая платформа)

Модуль Base Model ПО InfraSuite Manager предоставляет важную информацию по всем этажам или местоположениям ЦОД. Он также дает рекомендации по устранению проблем, предлагает встроенный инструмент генерации отчетов, а также шаблон для предоставления информации и построения графических трендов в отчетах. Base Model является основной платформой мониторинга, к которой могут быть добавлены функциональные модули расширения в соответствии с требованиями конкретных предприятий и организаций. Схема коммуникаций InfraSuite Manager использует архитектуру ведущий-ведомый и браузер-сервер для клиента Windows и интерфейса пользователя в веб-браузере.

Обзор ЦОД – Температура

▲ Обзор ЦОД – Температура           

Модуль PUE Energy

Модуль PUE Energy

Модуль Energy ПО InfraSuite Manager содержит функции измерения энергии, вычисления PUE, анализа архивных данных, а также формулу тарифа за электроэнергию. Кроме того, он включает в себя функцию анализа энергопотребления по структурным подразделениям организации и механизм управления. По мере нарастания опыта использования этой системы с течением времени руководители ЦОД станут очень гибко управлять энергопотреблением. Исходя из предпочтений пользователя, этот модуль может преобразовывать данные о потреблении энергии, собранные с электрических счетчиков, источников бесперебойного питания (ИБП), блоков распределения питания (PDU) и датчиков параметров окружающей среды в динамические диаграммы и графики, включая гистограммы, линейные и круговые диаграммы.

Табло PUE

▲ Табло PUE

Модуль Asset

Модуль Asset

Модуль Asset предлагает графическое представление активов в каждой стойке ЦОД. Они позволяют быстро определять схемы распределения питания и топологическую карту сети. Отсутствие надлежащего управления активами часто приводит к увеличению средней продолжительности ремонта (MTTR) и снижению готовности оборудования ЦОД.

Модуль Asset – Управление стойкой

▲ Модуль Asset – Управление стойкой

Модуль Capacity

Модуль Capacity

Модуль Capacity позволяет менеджерам центров обработки данных более эффективно планировать будущее, используя подробные данные о свободном пространстве в стойках, массе оборудования, составе сети, мощности и холодопроизводительности. Например, модуль Capacity помогает менеджерам центров обработки данных оценивать потребление ресурсов, облегчая планирование и принятие решений о будущем распределении и наиболее подходящих местах установки ИТ-устройств.

Автоматический расчет готовности

▲ Автоматический расчет готовности

Модуль Work Order

Модуль Work Order

Модуль Work Order предоставляет настраиваемую платформу, позволяющую пользователям создавать шаблоны рабочих заданий для различных целей управления. Администратор может задавать различные переменные, такие как имя, тип, приоритет, роль задачи. Это помогает пользователям не только упростить и интегрировать процесс управления изменениями, но и продлить жизненный цикл центра обработки данных.

Процесс управления изменениями

▲ Процесс управления изменениями

Asset Inspection Module

Модуль Asset Inspection

Модуль Asset Inspection ПО InfraSuite Manager используется с удобным мобильным приложением, облегчающим работу инспектора по проведению проверки. Для разных типов активов могут быть разработаны персональные шаблоны. Пользователи могут загружать в InfraSuite Manager фотографии инспектируемых активов. Система может генерировать уникальные QR-коды для каждого актива, что делает задачи более интуитивно понятными.

Алгоритм инспектирования и проверки результатов

▲ Алгоритм инспектирования и проверки результатов

Модуль Energy Analysis

Модуль Energy Analysis

Модуль Energy Analysis действует не только в рамках одного ЦОД, но и всей организации. Формула тарифа на электроэнергию может быть определена для каждого подразделения. В рамках детального анализа энергопотребления Delta предлагает разнообразные сценарии, включая использование ключевых показателей эффективности (KPI) потребления энергии, сравнение, анализ комбинаций видов энергии, проверку правильности назначения приоритетных потребителей энергии и оценку использования энергии.

Иерархия в модуле Energy Analysis

▲ Иерархия в модуле Energy Analysis

Философия управления оптимизацией ЦОД

Философия управления оптимизацией ЦОД

Измерение
Измерение и мониторинг всех параметров окружающей среды
для ЦОД в реальном времени на центральном табло

Анализ
Создание виртуальной модели инфраструктуры для построения
цифровой карты взаимоотношений всех ее компонентов

План
Построение обоснованного плана на базе подробной архивной
информации и анализа трендов с целью оптимизации
управления ЦОД

Действие
Определение реализуемых решений и конфигураций
для исполнения

 

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *