產品列表
台達高頻大功率UPS 贏戰中國半導體產業巨頭三連勝

半導體業商機巨大,中國潛力可期
半導體製造業是全球十大重點產業之一。而在中國,研究顯示,綜合政府相關法規政策目標與支援方式,預估在十三五規劃期間,無論是半導體代工或封裝測試,中國半導體製造產能將大幅增長。從2017年起,中國至少有5座半導體十二吋廠相繼啟動,包括武漢新芯第二期、美國萬代半導體重慶十二吋半導體廠、台積電南京半導體產業園、德科瑪淮安半導體產業園等,未來,中國將成為全球半導體十二吋廠的最大基地。
大型半導體廠,在研發部門、資訊技術、自動化設備、馬達負重甚至是廠務相關的環節,都需要高品質的可靠電源,對電力網的穩定運行有較高的要求。以半導體產線的自動化設備為例,不能忍受任何短暫的電壓閃變、跌落,以及暫態供電中斷,失電、甚至微小的電源品質下降都可能影響生產,導致嚴重的後果,造成巨大的經濟損失。根據可靠評估,一個矽晶圓製造廠單次設備宕機來計算,其總停機成本可高達美金200萬之多。
基於這些原因,半導體廠通常都採用高可靠性、較大容量的UPS系統。且半導體單廠投資就可達百億量級,其中80%用於採購設備,設備需求量大、技術含量高、附加值高,因此,半導體產業是各大的UPS廠商必爭之地,中國新建半導體廠更是重中之中。
研發創新產品,提供終極可靠方案
半導體產業雖然對UPS的需求巨大,但是並不代表會在性能上降低要求以獲取高性價比的方案。相對其他行業來說,考慮到宕機成本巨大、UPS設備數量更多、能耗高,半導體業對UPS的產品需求定義更加清晰:高可靠度、高效節能、超靈活度和智慧管理。
台達關鍵基礎架構事業部總經理蔡文蔭博士指出,半導體研發製造對UPS的嚴苛要求,成就了台達的絕對優勢。除了卓越的產品性能、業界最佳水準的技術外,憑藉著台達領先全球的研發設計能力,甚至根據客戶需求和行業應用的特殊性,創新推出為半導體產業應用量身定做的新型產品----UltrOn DPM系列,業界唯一具有波形記錄功能的高頻大功率UPS,相比競爭對手更具顯著優勢。
在全球半導體業最大的一個投資案中,台達UPS研發團隊在前期充分接觸半導體企業用戶,瞭解行業應用特定需求,以及使用者在UPS產品上期待改進的目標。及時推出為半導體產業研發和製造而創新的台達UltrOn DPM系列UPS,其擁有的“波形記錄功能”成為業界唯一,該功能的關鍵參數和波形記錄器可以支援高級事件分析和診斷,能夠充分滿足半導體產業的特殊規格需求。同時,該系列UPS具有高可靠性的關鍵部件冗餘設計,關鍵零部件預警功能,它的ECO模式效率最高可達99%,是業界目前最節能產品,長期使用可為客戶省下巨額能耗費用。此外,該模式兼顧高能效與可靠度的獨門設計,還可以使逆變器始終保持開機,並將SCR與連接器並聯使用,確保能對負載連續供電。這些明顯領先業界的技術優勢,幫助台達以絕對優勢拿下了半導體業最大的投資案。
開拓半導體產業園區基礎建設,創造更大商機
除了巨大的UPS採購項目外,在半導體廠興建的浪潮中,與其它同業廠商相比,台達看的更遠。占地均在200畝以上的半導體廠,大多以“產業園”形式存在,擁有封裝測試廠、科研設計中心、IC代工廠和以及大型配套生活區,堪稱小型社區。在基礎設施的配套中,也有無限商機靜待挖掘。
台達集團-中達電通董事總經理游文人博士對台達在半導體產業的前景充滿期待,他表示:“中國政府對打造本土半導體產業雄心勃勃,尤其是在近期中美晶片事件影響下,將中國建成為全球半導體廠的最大基地已是指日可待,這意味著接下來台達還會有更加巨大的商機。不僅是UPS,不止是1億人民幣,我們將以UPS為起點,整合集團其它產品方案,如汽車充電樁、智慧樓宇等,在半導體產業園這個百億量級的投資中爭取更多。”
▲ 台達以研究行業應用的獨特功能創建了為半導體代工廠定制的創新型UltrOn DMP大功率UPS系列。